Messe sps in Nürnberg: Festo setzt auf hybride Automation
Unter dem diesjährigen Motto „Faster. Better. Connected. Entdecke Hybride Automation in einer neuen Dimension“ zeigt Festo in Halle 9 am Stand 361, wie die Grenzen zwischen pneumatischer und elektrischer Automation zunehmend verschwimmen. Egal ob pneumatische, elektrische oder hybride Lösungen – Festo hat mittlerweile eines der breitesten Produktportfolios am Markt. Im Zuge der Digitalisierung richtet sich Festo als weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik und technischer Bildung mit seinen Produkten und Services auch auf die smarte Produktion aus.
Festo hat zum Ziel, sich technologieübergreifend aufzustellen und hat daher sein Produktportfolio im Bereich der elektrischen Automatisierung erneut erweitert. „Wir haben es in diesem Bereich mit einem breiten Feld unterschiedlichster Wettbewerber zu tun. Deshalb haben wir uns bei der Entwicklung unseres Produktportfolios – wie in unserem Kerngeschäft der Pneumatik auch – auf eine nahtlose „Connectivity“ fokussiert. Das heißt, wir bieten von der Achsmechanik der Maschine über die Elektronik bis hin zur künstlichen Intelligenz und Digitalisierung alles aus einer Hand an. Nur mit Festo können die Kundenbedürfnisse auf diese Weise erfüllt werden“, sagt Dr. Frank Melzer, Vorstand Product and Technology Management bei Festo.
Die technologieübergreifende Automatisierung von Werkstück und Mechanik bis in die Cloud demonstriert Festo anhand einer modularen Produktionsanlage für personalisierte USB-Sticks. Dieser „Productivity Master“ zeigt den Verbund aller Festo Engineering-Tools rund um die Festo Automation Suite sowie Komponenten und Lösungen in Hardware und Software.
Plug and Work mit neuen Produkten
Mit der „Simplified Motion Series“ erweitert Festo sein Produktportfolio im Bereich der elektrischen Antriebe. Die sechs Antriebe sind für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben gedacht. Außerdem kann die Simplified Motion Series ohne Software, ohne Vorkenntnisse in Programmierung und elektrischer Anschlusstechnik schnell in Betrieb genommen werden. Erweiterte Funktionen bietet IO-Link®: Dazu gehören die Ferneinstellung, Parameter-Kopie, Backup-Funktion sowie Lesefunktionen erweiterter Prozessparameter. Die kostengünstige Plug-and-Work-Lösung kombiniert somit die Stärken der Elektrik mit der Einfachheit der Pneumatik.
Ein weiteres Produkt-Highlight ist die Festo Automation Suite für die schnelle Inbetriebnahme des gesamten elektrischen Antriebspaketes von der Mechanik bis zur Steuerung. Die Software vereint Parametrierung, Programmierung und Wartung von Festo Komponenten in einem Programm.
Mit der Anschlussfähigkeit seiner Produkte an Fremdprodukte möchte Festo einen weiteren Mehrwert für seine Kunden bieten. Ob die problemlose und schnelle Integration in Steuerungen anderer Hersteller oder die einfache Motor-Anbindung etwa mittels Ein-Kabel-Lösung – der Servoregler CMMT ist in alle Richtungen kompatibel.
Fliegendes Roboterinsekt live erleben
Der BionicOpter hat es als größtes fliegende Roboterinsekt der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde 2020 geschafft. Genau wie das natürliche Vorbild fliegt die Libelle in alle Raumrichtungen und führt dabei komplizierteste Flugmanöver aus. Durch die Fähigkeit, alle Flügel unabhängig voneinander zu bewegen, kann sie abrupt abbremsen und wenden, rasant beschleunigen und sogar rückwärts fliegen. Damit beherrscht ein Modell erstmals alle Flugzustände von Hubschraubern, Flugzeugen und sogar Optocoptern.
Qualifikation für Industrie 4.0
Mit am Stand ist Festo Didactic mit ihrem neuesten Bildungsangebot im Bereich industrieller Automatisierungstechnik. Immer intelligentere Anlagen und flexible Produktionsprozesse fordern eine neue Qualifizierung der Mitarbeiter zur Bedienung der digitalen und intelligenten Anlagen. Für die praxisnahe Wissensvermittlung hat Festo Didactic beispielsweise die cyberphysische Lernplattform „CP Factory“ entwickelt. Die Plattform bildet die Stationen und Prozesse einer realen Produktionsanlage in Form einer Lernfabrik ab. Ergänzend hierzu bietet Festo Didactic auch viele Trainingsangebote für die Weiterbildung der Mitarbeiter an.
Pressefrühstück für die Fachpresse
Am Mittwoch, 27. November 2019, findet ab 8 Uhr für die Fachpresse ein offenes Pressefrühstück im Raum Oslo (NCC Ost, Ebene 2) statt. Mit dabei sind unter anderem Festo Technikvorstand Dr. Frank Melzer, Jörg Kipper, Geschäftsführer der deutschen Festo Vertriebsgesellschaft, und Tanja Maaß, Geschäftsführerin der von Festo im April 2018 übernommenen Resolto Informatik GmbH, einem Unternehmen, welches sich mit künstlicher Intelligenz im industriellen Umfeld befasst. Weiterhin werden Ansprechpartner aus Vertrieb und Produktbereichen für Gespräche vor Ort sein. Zudem gibt es gegen 9 Uhr exklusive Informationen über den Productivity Master und den Festo Messestand. Wir freuen uns auf Sie!
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.