Keine Angst vorm Zahnarzt
Damit rechnet wohl kaum jemand: Bei vielen Zahnbehandlungen kommen kleine Kinder aufgrund von Blutdruckverlust, Schock oder Bewusstlosigkeit zu Schaden – bis hin zu sehr kritischen körperlichen Zuständen. Umso wichtiger ist daher die Ausbildung der Zahnärzte und deren Assistenten, um auf die Unruhe und Angst kleiner Kinder bei der Zahnbehandlung vorbereitet zu sein. Ein Simulationsroboter ist dabei mehr als praktisch, da man die Ausbildung für Zahnheilkunde und Oralchirurgie schwer an lebenden Personen durchführen kann.
Pneumatischer Roboter
Das japanische Unternehmen tmsuk hat schon einige Service-Roboter auf den Markt gebracht wie etwa Transportroboter oder Roboter zur Unterstützung der Altenpflege. Alle sind wie viele klassische Roboter mit elektrischen Achsen ausgestattet. Jetzt stößt das Unternehmen weiter ins Feld der medizinischen Simulationsroboter für Ausbildungszwecke vor. Der Pedia Roid – so heißt der Simulationsroboter für kleine Kinder in der Zahnbehandlung – ist mit seiner Länge von 110 cm und einem Gewicht von 23 kg einem fünfjährigen Kind nachempfunden.
Der Pedia Roid ist pneumatisch aufgebaut, weil die Studenten und Auszubildenden bei Behandlungssimulationen auch mal die Gliedmaßen der Roboterpuppe festhalten müssen. Dabei könnten die Getriebe und Spindeln elektrischer Antriebe Schaden nehmen. Pneumatik erweist sich hier als robuster und flexibler im Vergleich zur elektrischen Antriebstechnik.
Sanfte Bewegungen mit Piezotechnologie
Die lebensechten sanften Bewegungen entstehen aber erst mit Piezotechnologie, die die Basis für die eingesetzten Proportional-Druckregelventile VEAA und VEAB von Festo ist. Sie steuern die Mehrzahl der 24 pneumatischen Zylinder im Roboter an, die für die täuschend echt wirkenden Bewegungen der Arme, Beine und Finger oder der Mimik von Mund, Augenlider oder Iris sorgen. Geräuschlos und energiearm lassen sich mit den Proportional-Druckregelventilen die menschähnlichen Verhaltensweisen simulieren. Sie erzeugen beim Schalten keine Klicklaute wie klassische pneumatische Magnetventile, denn die freie Bewegung des Biegewandlers erfolgt ohne Anschlaggeräusche.
„Ohne die Piezotechnik, die Festo in den Proportional-Druckregelventilen umsetzt, hätten wir diese humanoiden Roboter gar nicht realisieren können“, erklärt Yusuke Ishii, Geschäftsführer bei tmsuk. Die Proportional-Druckregelventile VEAA/VEAB sind 3/3-Wegeventile mit einem Drucksensor und Regelelektronik. Im Vergleich zu Magnetventilen brauchen Proportionalventile mit Piezotechnologie durch ihren kapazitiven Charakter so gut wie keine Energie zur Wahrung eines aktiven Zustandes. Das Piezoventil arbeitet ähnlich wie ein Kondensator: Zum Aufladen der Keramik benötigt es nur am Anfang Strom. Zum Halten des Zustandes ist keine weitere Energie notwendig. Dadurch entsteht auch keine Eigenerwärmung der Ventile. Sie verbrauchen bis zu 95 % weniger Energie als Magnetventile, die permanent Strom beanspruchen.
Hohe Lebensdauer – kleiner Footprint
Bedingt durch ihre Bauart sind die Proportional-Druckregelventile VEAA/VEAB verschleißarm und erreichen eine hohe Zyklusanzahl. Besonders bei Druckregelaufgaben mit kleinen bis kleinsten Luftverbräuchen mit Zylindern, aber auch da, wo hohe Dynamik gefordert ist wie etwa bei den Pedia Roid Robotern, bieten die VEAA und VEAB große Vorteile: Die kompakte Bauweise dieser Proportionalventile erlauben einen platzsparenden Einbau bei geringem Eigengewicht.
Damit sind die weltweit ersten 50 Roboter für Ausbildungszwecke in der Zahnmedizin in Produktionsplanung zum anschließenden Einsatz an Universitäten und Fachschulen in Japan, Südostasien und im Mittleren Osten. Weitere Weltregionen werden folgen…
Sämtliche Berufsbezeichnungen stehen für weibliche, männliche und diverse Personen.
Über tmsuk:
Die japanische tmsuk company limited hat es sich zur Aufgabe gemacht, Service-Roboter zu kreieren, die im medizinischen Umfeld, aber auch in Katastrophengebieten die Menschen unterstützen. Das Unternehmen mit Sitz auf der Insel Kyushu, der südlichsten der vier Hauptinseln Japans, wurde im Jahr 2000 gegründet und hat 24 Mitarbeiter sowie eine Tochtergesellschaft in Taiwan.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.