Smartes Pipettieren für sichere Laborprozesse
Ob In-vitro-Diagnostik oder Pharmazeutika – viele Life Science-Anwendungen sind auf präzises und wiederholgenaues Liquid Handling angewiesen. Häufig beinhalten die Prozesse zur Probenvorbereitung das Pipettieren der Patientenproben, das Dispensieren und Aspirieren von Reagenzien im Mikroliter-Bereich – und das alles in hohem Durchsatz. Automatisierte Liquid-Handling-Roboter meistern diese Herausforderung, sind aber teuer und beinhalten oft unnötige Funktionen. Dafür gibt es eine Alternative: druckgesteuerte Liquid-Handling-Systeme. Sie bieten eine einfache, schnelle und kostengünstige Möglichkeit, Flüssigkeitsvolumina im Mikroliter- bis Milliliter-Maßstab präzise und zuverlässig zu handhaben, indem Teilprozesse automatisiert und verknüpft sowie auf Wunsch mit der passenden Kinematik ausgestattet werden.
Intelligent pipettieren
Beim Pipettieren sensibler Patientenproben kommt es darauf an, Kontaminationen und DNA-Vermischung beim Befüllen der Mikrotiterplatten zu vermeiden. Der intelligente Pipettierkopf DHOP mit dem fein abgestimmten Setup an Einweg-Pipettierspitzen DHAP von Festo sorgt für zuverlässige Pipettier-Ergebnisse. Die Plug-and-work-Lösung ist eine Closed-Loop-Pipette mit geschlossenem Regelkreis und proportionaler Regelung mit Piezo-Technologie. Viele integrierte Funktionen optimieren die Prozesszuverlässigkeit und vereinfachen die Bedienung. So kann der smarte Pipettierkopf das Zielvolumen automatisch einstellen – unabhängig von verschiedenen Flüssigkeiten innerhalb des vorgegebenen Bereichs. Auch Funktionen wie das Aufnehmen, Erkennen und Abwerfen der Einweg-Pipettierspitzen oder die Rückmeldung des pipettierten Volumens sind bereits im System gelöst.
Effizient dispensieren und aspirieren
Im nächsten Prozessschritt werden den Patientenproben Reagenzien hinzugefügt. Dabei ist Dispensieren mit einem Dosierkopf im 9-mm-Raster der Mikrotiterplatten meist effizienter und reduziert die Prozesslaufzeit. Verteilt werden bei diesem Prozessschritt unterschiedliche oder gleiche Flüssigkeiten. Passend dafür ist der druckgesteuerte Dosierkopf VTOE: Mit bis zu acht Kanälen bietet er viele Einsatzmöglichkeiten zum präzisen Dosieren unterschiedlicher Flüssigkeiten und Füllmengen. Im Gegensatz dazu verteilt der Dosierkopf VTOI nur eine Flüssigkeit. Alle acht Ausgänge werden mit nur einem Ventil angesteuert. Damit sind größere Durchflüsse möglich. Sein Design erlaubt auch die Montage in Reihung, so dass 12 Ventile 96 Felder dosieren können. Bei der Arbeit mit Antigenen oder bei der Zellkultivierung müssen immer wieder Flüssigkeiten schnell und zuverlässig aspiriert werden. Auch hierfür eignet sich der Dosierkopf VTOI, da er mit Vakuum betrieben werden kann.
Individuell konzipiert, einbaufertig geliefert
Beim Liquid Handling in Laboren kommt es auf Zuverlässigkeit, Präzision und kompakte Maße an. Statt nur mit einzelnen Modulen zu arbeiten, können Anwender auch auf einbaufertige Subsysteme setzen, indem zusätzlich Handlingsysteme integriert werden. Eine solche Lösung reduziert den Engineering-Aufwand und erhöht die Produktivität, da alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Ein Beispiel dafür ist das Raumportal EXCL mit kleiner Grundfläche und einer Bewegungs-/Motor-Steuerung, basierend auf einer hochintegrierten Leiterplatte. Durch zwei unabhängig voneinander verfahrbare Z-Achsen lässt sich die Funktionalität des Systems nochmals erweitern. Somit eignet es sich ideal für Analyseprozesse, bei denen das Öffnen von Probengefäßen und das Pipettieren von Flüssigkeitsproben im selben Arbeitsraum erfolgen soll.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.