Reducción flexible de costes con Festo Motion Terminal
Con un volumen de producción global de 1800 millones de neumáticos para turismos al año, la eficiencia y la productividad son aspectos imprescindibles. Ahí es donde Festo Motion Terminal VTEM se revela como la opción perfecta: digitaliza la neumática, lo que acelera los procesos y reduce los costes, por ejemplo, en la transferencia del revestimiento de goma a la máquina de construcción de neumáticos.
Antes de que se forme la pieza no sinterizada* en la máquina de construcción de neumáticos, las tiras de goma entrantes se someten a diferentes presiones para preparar el material de neumáticos perfecto para la máquina de construcción de neumáticos. Unos cilindros neumáticos pequeños aplican las diferentes presiones a las capas de goma a través de discos de leva. Para ello deben regularse con suma precisión dentro de un margen de presión de 0,05 a 8 bar. Hasta ahora, para cada zona de presión individual se utilizaba en esta aplicación una válvula proporcional. Para este diseño se precisaban mucho espacio de instalación y un control complejo.
Más sencillo y económico
La plataforma de automatización VTEM ha logrado que este proceso resulte ahora más sencillo y económico, puesto que en lugar de válvulas proporcionales individuales, el Festo Motion Terminal solo necesita la mitad de válvulas agrupables. El Festo Motion Terminal permite ajustar hasta 16 zonas de presión independientes entre sí. El secreto es la digitalización de la neumática: las numerosas funciones del Festo Motion Terminal VTEM pueden ajustarse a través de aplicaciones de software.
Para esta tarea concreta en la fabricación de neumáticos interviene la Motion App "Regulación de presión basada en el modelo". Esta aplicación compensa las influencias negativas en la regulación de presión como, por ejemplo, el volumen muerto debido a las longitudes de los tubos, con el fin de mejorar la precisión de la regulación. Es posible medir la presión actual para el control de calidad. Un aspecto muy práctico es la integración en los controladores de los principales fabricantes por medio de conexiones de bus de campo basadas en Ethernet. También se reduce la lista de piezas de repuesto ya que ahora tan solo es necesario un tipo de válvula para numerosas aplicaciones diferentes. Puesto que una válvula agrupable del VTEM puede regular dos salidas de válvula independientes entre sí, también se necesita menos espacio de instalación.
La revolución de la técnica de automatización
Una integración rápida de aplicaciones de software permite sustituir más de 50 componentes individuales. Esto revoluciona la neumática en cuanto a flexibilidad, eficiencia energética y aceleración de los procesos de producción. De la misma manera que los teléfonos inteligentes revolucionaron el mercado de la telefonía móvil hace diez años, el Festo Motion Terminal ha cambiado profundamente la técnica de automatización. Este nuevo tipo de integración funcional - combinado con aplicaciones de software - simplifica toda la cadena de valor, ya que solo se necesita un hardware. Por este motivo, el Festo Motion Terminal VTEM es considerado por los expertos como una auténtica revolución en la técnica de automatización.
Mediante la integración rápida de nuevas funciones a través de aplicaciones, los diseñadores de máquinas pueden crear ahora un tipo básico de máquina y, en función de la selección de las aplicaciones, equipar dicha máquina con diferentes funciones y características de acuerdo con los requisitos del cliente. La asignación de funciones mediante software tiene ventajas adicionales, como la seguridad frente a manipulaciones y la protección del know-how, ya que desde el exterior no es posible saber qué funciones ejecutan las válvulas. Además, el mantenimiento se simplifica, ya que las largas listas de piezas de repuesto y desgaste pasan a la historia. La función Condition Monitoring es posible a través de los sensores de presión integrados de la plataforma de automatización VTEM.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.800 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.810 millones de euros en 2022. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.