L'industrie électronique met ses fournisseurs au défi
Dans aucun autre secteur, la pression pour innover et maintenir des prix bas n'est aussi forte que dans l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique. Pour les équipementiers, cela signifie développer des machines et des installations toujours plus rapides et plus productives dans des délais inférieurs à 18 mois. En plus de cela, des composants d'automatisation fiables, compacts et rentables sont également nécessaires. Le cœur de gamme de Festo offre la solution parfaite : il est rapidement disponible dans le monde entier, a une longue durée de vie et est proposé à un prix attractif.
Les composants électroniques trouvent rapidement leur place dans d'autres industries également. Outre les produits classiques associés aux smartphones, aux ordinateurs et aux téléviseurs, l'industrie automobile, la technologie médicale et la logistique commerciale demandent des composants électroniques et des capteurs plus puissants, par exemple pour l'électromobilité ou les véhicules à conduite autonome. Et même les industries de l'alimentation et de l'emballage sont avides d'emballages intelligents, dotés de puces électroniques.
Le développement et la conception des produits en Europe, aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud sont généralement séparés de la production en Chine ou en Asie du Sud-Est. C'est pourquoi il est extrêmement important pour les OEM que leurs fournisseurs soient proches dans le monde entier - avec des produits, des pièces de rechange, des conseils et des services, mais aussi avec des solutions de produits individuelles et personnalisées. C'est pourquoi les spécialistes de l'automatisation de Festo, forts de leur expertise sectorielle, se rendent de plus en plus souvent en Chine et dans les pays asiatiques pour conseiller leurs clients.
Doublez la capacité de production
De grandes quantités, une vitesse élevée, une disponibilité mondiale et des prix attractifs - telles sont les exigences minimales de l'industrie des semi-conducteurs et de la fabrication électronique en matière de technologie d'automatisation. "Festo a donc doublé sa capacité de production dans le monde entier en se concentrant sur l'Asie, ce qui signifie qu'elle est désormais préparée à la forte demande de produits standard électriques et pneumatiques", explique Arian Scholz, responsable de la gestion mondiale des grands comptes et des segments industriels chez Festo.
Les vérins compacts ADN, le mini-coulisseau DGST et l'entraînement guidé DFM, ainsi que les capteurs de proximité adaptés, les distributeurs VUVG et les unités de service de la série MS2 sont particulièrement intéressants pour l'industrie électronique. Tous les produits permettent une chaîne de commande pneumatique avec un design très compact.
2200 composants dans la gamme de base
Les composants d'automatisation mentionnés font partie de la gamme de base de Festo. Ces "étoiles de l'automatisation" comprennent plus de 2200 composants de toutes les phases de la chaîne de commande pneumatique et électrique - de la préparation de l'air comprimé, des vannes et des cylindres aux accessoires, tels que les tubes et les raccords correspondants. Avec la gamme de base de Festo, les fabricants de machines textiles peuvent réaliser environ 80 % de toutes les applications sans effort et rapidement à des prix attractifs, même lorsque de grandes quantités sont nécessaires.
Disponibilité rapide dans le monde entier
De nombreux composants marqués d'une étoile sont prêts à être expédiés 24 heures seulement après réception de la commande, tandis que les produits configurables sont prêts à être livrés dans les cinq jours. Tous les produits de la gamme de base sont disponibles dans le monde entier et avec le même niveau de qualité grâce à une production automatisée sur différents sites décentralisés sur les marchés principaux que sont l'Allemagne, la Chine et les États-Unis. D'autres usines se trouvent en Inde, au Brésil, en Hongrie, en République tchèque, en Bulgarie et en Suisse. La distribution est également décentralisée grâce à des centres logistiques hautement automatisés en Allemagne, en Chine et aux États-Unis, de sorte que 70 % de tous les clients peuvent être atteints en un jour.
Une production efficace
Les derniers composants de la gamme de base se caractérisent par la collaboration entre les ingénieurs de conception et les planificateurs de production de Festo. Ils ont travaillé en étroite collaboration pendant le développement de ces produits pour s'assurer que les composants peuvent être fabriqués dans les usines Festo avec un haut degré d'automatisation. Pour la nouvelle mini-glissière DGST, par exemple, l'étrier et la glissière sont fabriqués de manière entièrement automatique en une seule pièce. En outre, les développeurs ont réussi à réduire le nombre de composants de 60 % par rapport au modèle précédent.
Cela permet de produire la DGST en grandes quantités avec une efficacité maximale. Cette approche a également permis de réduire de près de 50 % les temps de cycle pour le DFM de l'entraînement guidé. Les usines Festo peuvent désormais produire un DFM toutes les minutes. Un autre exemple est la ligne de production entièrement automatisée pour la vanne standard VUVG, qui produit une vanne entièrement assemblée toutes les 12 secondes.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 800 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,81 milliards d'euros en 2022. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.