Nouvel axe en porte-à-faux ELCC Festo
Le spécialiste de l'automatisation industrielle Festo a introduit un nouvel axe en porte-à-faux à courroie crantée optimisé pour les applications verticales où les temps de cycle courts sont importants. Idéale pour la poussée et le pressage, la série ELCC est particulièrement adaptée aux exigences des secteurs de l'emballage, de l'automobile et des machines-outils.
Grâce à sa conception innovante, la série ELCC améliore les précédents modèles Festo en offrant une combinaison d'une excellente rigidité, d'une masse mobile minimale et d'une dynamique élevée. En conséquence, l'ELCC offre la possibilité de réduire jusqu'à 50% les vibrations d'amortissement à l'avant. Le rapport amélioré entre la masse en mouvement et la rigidité permet également une accélération plus élevée, offrant des temps de cycle jusqu'à 30% plus courts.
Les axes en porte-à-faux de la série ELCC sont utilisés partout où l'axe doit quitter l'espace de travail une fois le mouvement terminé. Les exemples incluent le mouvement vertical impliquant le chargement et le déchargement, le mouvement à travers des portes vers des espaces de travail fermés et le mouvement dans des espaces de travail sales. Les applications typiques incluent l'érection, le chargement et le scellage de boîtes en carton dans des installations d'emballage; la manipulation des moteurs et des transmissions ou l'alimentation des tôles dans les chaînes de montage automobiles; et la manipulation des outils lors des changements de machines-outils.
La série ELCC peut être utilisée comme axe Z en combinaison avec les EGC, EGC-HD et ELGA Festo dans des systèmes 2D ou 3D. Les charges utiles verticales recommandées se situent entre 10 et 100 kg, avec des couples maximaux de 35, 100, 170 ou 310 Nm selon la taille du modèle. Offrant une répétabilité de ± 0,05 mm, chaque axe ELCC fonctionne à des vitesses maximales de 5 m /s et a une longueur de course de 2000 mm en standard.
Leur conception permet aux spécificateurs et aux constructeurs de machines de personnaliser l'ELCC pour répondre aux exigences de chaque application. Les utilisateurs peuvent choisir parmi quatre largeurs différentes (60, 70, 90, 110 mm) et trois variantes de courroies dentées différentes: une courroie en caoutchouc noire standard pour une longue durée de vie, une version blanche en polyuréthane non enduit conforme FDA pour les applications hygiéniques, ou une courroie verte en PU enduit qui offre une bonne résistance aux lubrifiants de refroidissement. L'ELCC peut être fourni avec ou sans couvercle de guidage en acier inoxydable, unité de serrage intégrée ou glissière supplémentaire. Il existe également une option pour incorporer un codeur de déplacement incrémentiel avec une résolution de 2,5 µm. Grâce aux performances techniques exceptionnelles de l’ELCC, il est souvent possible de sélectionner des tailles plus petites, ce qui rend le système global plus compact et moins coûteux.
Pour plus d'informations sur l'ELCC, visitez: www.festo.com/elcc
About Festo
Festo is a leading international supplier of automation technology with a turnover in 2022 of around €3.81 billion. Festo employs over 20,800 people worldwide and is a proven innovator and problem solver in pneumatic and electrical automation, where it is the performance leader. Festo offers around 30,000 pneumatic and electric products in hundreds of thousands of variants for factory and process automation technology, many of which can be tailored to specific customer needs. Sustainability, reducing its CO2, footprint, digital learning, innovation, performance and speed are the key drivers for the company's future. Festo GB operates as a carbon neutral organisation and uses the PAS 2060 standard externally audited by NQA to validate this claim to customers, employees and other stakeholders.
Festo Industrial Automation's innovative strength is demonstrated through the launch of around 100 new products every year. The company invests over 7% of its turnover in R&D, resulting in over 2,600 patents held worldwide. For more information about the company's products and UK / Irish services, please visit: www.festo.com/gb and www.festo.com/ie
Festo and Industry 4.0 - Festo has engaged with the Industry 4.0 initiative from its inception: as a user, manufacturer and trainer. As a member of the steering group, the company has taken an active role in defining the core standards such as the RAMI model and the Administration Shell. Festo Didactic has installed Industry 4.0 Cyber-Physical Factory training hardware systems in many leading universities and training centres. It also provides Industry 4.0 training courses for change managers and practical workshops for employees. Industry 4.0 technologies such as OPC-UA communications are embedded in the latest generation products. For more information, go to www.festo.com/digitalisation
Festo Didactic training delivers training for industry – by industry. Combining Festo's industrial heritage with its future-focused manufacturing and engineering expertise to deliver courses for greater productivity and competitiveness. Offering a wide range of open courses, structured development programmes and tailor-made, customer-specific projects on technology and Industry 4.0. In 2021 Festo launched the industry-leading online training suite, Festo LX. Festo also provides state-of-the-art training equipment solutions for industrial companies and educational institutions around the world. Festo Didactic has around 56,000 education customers worldwide. More information on Festo training and consulting services can be found at: www.festo.com/didactic
Festo Bionic Learning Network encapsulates the innovative nature of Festo, raising awareness and attracting talent to the company. Exploring the links between nature and technology opens new areas of innovation and demonstrates complex ideas in a stimulating and enjoyable way. Festo works with an alliance of internal R&D, external educational establishments and specialist companies to advance bionic solutions for automation applications of the future. The objective is to benefit from bionics as a source of inspiration and to realise these in industrial automation. For more information about Festo's Bionic Learning Network, please visit: www.festo.com/bionics