Plus convivial que jamais
Trois fonctions - un logiciel : Festo Automation Suite associe le paramétrage, la programmation et la maintenance des composants électriques Festo dans un programme. Il permet la mise en service de l'ensemble du système, en quelques étapes intuitives.
Festo Automation Suite est le logiciel principal gratuit de la plateforme d’automatisation Festo avec de nombreux nouveaux produits et solutions, du système mécanique au cloud. Avec ce logiciel, le paramétrage des servovariateurs et leur intégration dans le programme de commande ne prennent pas de temps.
Connectivité complète
Festo Automation Suite est un élément important de la philosophie Festo en matière de connectivité complète, c’est-à-dire la possibilité de connecter une pièce complètement au cloud, des connexions mécaniques et interfaces électriques à la mise en service et à la programmation des contrôleurs. Cela simplifie le travail de chaque constructeur de machine et de tout ingénieur en automatisation lorsqu'il s'agit de connecter la technologie mécanique et électrique ainsi que les niveaux de commande et leurs interfaces avec le matériel et le logiciel.
Les fonctionnalités de base de tous les composants Festo sont déjà intégrées à l'avance. Pour personnaliser le logiciel, des plug-ins ou des add-ons peuvent être installés directement via le programme. Il suffit d'entrer le type d'équipement ou le numéro de pièce et le logiciel trouvera et installera le bon plug-in.
Les données de description de l'appareil, les manuels et les descriptions d'application peuvent être téléchargés facilement à partir du logiciel sans avoir à ouvrir un navigateur Web à chaque fois. Le concept de commande global permet la mise en service sans problème de divers appareils. Ces périphériques sont ajoutés au produit et connectés les uns aux autres par glisser-déposer.
Seulement cinq étapes pour un système d'entraînement prêt à l'emploi
Le plug-in du servovariateur CMMT-AS fait de la configuration et du paramétrage un jeu d'enfant, car l'assistant de mise en service intégré permet de réaliser de manière fiable et pratique un système de commande entièrement fonctionnel en seulement cinq étapes.
Avec le système d'automatisation CPX-E, l'intégration dans le système de contrôle est simple et rapide. Là où 100 clics et opérations au clavier étaient autrefois nécessaires, deux seulement suffisent maintenant. Le logiciel intègre automatiquement tous les modules de pilote requis dans le programme utilisateur et calcule tous les paramètres importants en arrière-plan. En option, le module complémentaire CODESYS permet de programmer davantage les fonctions de motion control et de robotique.
Percée dans la digitalisation
Avec Festo Automation Suite, Festo fait progresser la digitalisation et aide ses clients à entrer dans l'ère de l'industrie 4.0. En tant qu’expert en automatisation, Festo combine ses connaissances approfondies des applications industrielles avec les derniers progrès IT pour réaliser des applications en ligne destinées à la pratique de l’automatisation industrielle. Festo utilise également la communication digitale pour assister ses clients tout au long du parcours client digital. Ce parcours guide les clients de manière fiable et complète à travers la gamme Festo, de la configuration à la maintenance, en passant par la commande et la livraison, voire l’offre de formation technique de Festo Didactic.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 800 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,81 milliards d'euros en 2022. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.