Image
Owner
Festo SE & Co. KG
ID: 4684

Festo Team siegt bei First Lego League

Schüler für Technik begeistern beim Regionalwettbewerb im Festo TechnologieCenter
Kinder und Jugendliche spielerisch an technische Berufe und Studiengänge heranzuführen – das ist das Ziel der First Lego League. Dabei müssen Schüler mit selbst konstruierten und programmierten Lego-Robotern in einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Aufgaben selbständig lösen. Bei der „Esslingen Challenge 2023/24“, einem Regionalwettbewerb mit 200 Schülern in 16 Mannschaften vergangenes Wochenende im Festo TechnologieCenter in Esslingen, siegte das Festo Team „Robo Gang“. Damit qualifizierte sich das Team für die Meisterschafts-Qualifizierungsrunde mit 17 Mannschaften aus Süddeutschland. Die besten Teams der Qualifizierungsrunde treten dann bei der DACH-Meisterschaft im schweizerischen Davos an. Außer der Robo Gang kamen die Festo Teams „Leonardo da Vinci“ und „Brain Bricks“ ins Halbfinale. Das Festo Team „Legostheniker" erreichte das Viertelfinale.

30 Kinder von Festo Mitarbeitern begeisterten sich für die First Lego League. Sie bereiteten sich seit September 2023 in ihren vier Teams auf den Wettbewerb vor. Die Teams trafen sich an jedem Wochenende und in den Weihnachtsferien im Gebäude der Festo Didactic in Denkendorf, wo es einen eigens dafür eingerichteten Trainingsbereich gab. Dabei unterstützten die Eltern die Kinder in den verschiedenen Disziplinen über den gesamten Zeitraum hinweg – immer mit dem Ziel, möglichst viel kreativen Spielraum und Entscheidungsfreiheit zu geben.

First Lego League
First Lego League: Schüler spielerisch für Technik begeistern
Schlagwörter
Personne de contact
Christopher
Haug