Ce contenu a été traduit automatiquement.

Image
Greifer Elektronik
Owner
Festo SE & Co. KG
ID: 5248

Lorsque les robots saisissent intelligemment, c'est grâce à l'outillage en bout de bras (EOAT)

Des systèmes de préhension intelligents intégrant des logiciels et l'IA font de Festo un partenaire incontournable de la robotique
La qualité d’un robot ou d’un système de manutention dépend entièrement de celle du système de préhension monté sur son bras. L’outillage en bout de bras (EOAT) constitue l’interface avec la pièce à traiter et rend possible de nombreux processus automatisés. Festo propose bien plus que de simples composants de préhension : ce partenaire de l’automatisation combine des solutions de préhension pneumatiques et électriques ainsi que des technologies de vide avec l’intégration robotique, les logiciels et l’IA pour créer des solutions intelligentes d’outillage en bout de bras.

De la pince à la solution intégrée d’outillage en bout de bras

Festo évolue du statut de fournisseur de composants à celui de prestataire de solutions intégrées de fin de bras et accompagne les utilisateurs depuis la sélection et la conception jusqu’à la mise en service, en passant par l’intégration.

Des interfaces standardisées, des outils d'ingénierie et des modules logiciels simplifient l'intégration dans les systèmes robotiques de différents fabricants. Cela permet de réduire les efforts d'ingénierie, d'intégration et de mise en service, et de mettre en œuvre plus rapidement et plus facilement les applications robotiques.

Les logiciels et l’IA rendent la préhension plus intelligente

Grâce aux logiciels et à l'intelligence artificielle, Festo poursuit sans relâche le développement de ses outils de fin de bras. Un robot ne doit pas seulement saisir de manière fiable, mais aussi, de plus en plus, reconnaître par lui-même ce qu'il faut saisir, où et comment.

Le « Vision Guided Motion » (VGM) en est un exemple. Cette technologie associe le traitement d’images intelligent à un guidage précis de la trajectoire. Les composants, quelle que soit leur position ou leur orientation, sont localisés, puis traités à l’aide de programmes configurés par le client (par exemple, collage ou vissage), ou bien préhensés et transportés vers la station suivante. Cela réduit les ajustements mécaniques ainsi que les efforts d’ingénierie, tout en augmentant la fiabilité des processus et la productivité.
Pour les objets inconnus ou changeants, Festo va encore plus loin avec GripperAI: ce logiciel basé sur l’IA aide le robot à reconnaître les objets et à déterminer les points de préhension ainsi que les stratégies de préhension appropriés. Les processus de préhension peuvent ainsi s’adapter avec plus de souplesse à différents objets. Dans le même temps, l’effort de programmation nécessaire pour les nouvelles applications est réduit.

Il n’y a pas que les champignons comestibles à portée de main

La Mushroom Harvesting Unit illustre comment l’IA et l’automatisation intelligente interagissent dans la pratique. Cette solution combine le traitement d’images ainsi que des technologies de mouvement et de manutention pour la récolte automatisée de champignons comestibles sensibles à la pression. Grâce au traitement d’images assisté par IA, le système détecte et évalue les champignons, puis détermine le moment optimal pour la récolte. Un système de portique de haute précision positionne la pince au-dessus de l’objet cible. Un axe de rotation au niveau du poignet et une technologie de préhension en douceur permettent ensuite une récolte sans dommage.

Outillage de bout de bras pour les secteurs les plus divers

La récolte automatisée des champignons n’est qu’un exemple parmi d’autres des possibilités offertes par la technologie moderne d’outillage en bout de bras. Les solutions de préhension et d’aspiration de Festo sont utilisées dans de nombreux secteurs, tels que l’industrie automobile, la fabrication électronique, les techniques d’emballage, ainsi que dans l’industrie agroalimentaire, l’automatisation des laboratoires et les machines-outils.

Qu’elles soient fragiles, lourdes, petites, de forme irrégulière ou positionnées de manière variée, les pièces les plus diverses nécessitent des principes de préhension adaptés, mis en œuvre grâce aux solutions « end-of-arm » de Festo.

Festo au salon SPS : hall 9, stand 305

À propos de Festo

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,33 milliards d'euros en 2025. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.

Outillage de bout de bras dans l'industrie électronique
Production de composants électroniques de haute précision et rentable, que ce soit pour la microélectronique, le photovoltaïque ou la mobilité électrique. Pendant le montage et du contrôle des modules électroniques, y compris l'assemblage ...
Unité de récolte des champignons équipée de la pince adaptative HPSX
Cette solution combine le traitement d’images ainsi que des technologies de mouvement et de manutention pour la récolte automatisée de champignons comestibles sensibles à la pression. À l’aide d’un traitement d’images basé sur l’IA, le ...
Changeurs d'outils dans les machines-outils
L'« End-of-Arm-Tooling » permet un changement rapide et automatisé des outils sur les machines-outils.
Outillage de bout de bras dans l'industrie automobile
Les « araignées à ventouses » – des préhenseurs pneumatiques à vide spécialement développés – déplacent les pièces en tôle avec rapidité et précision dans les ateliers d’emboutissage et de fabrication de carrosseries. Elles garantissent la ...