A leading car manufacturer has been relying on the pinpoint accuracy and efficiency of servo-pneumatic welding guns from Festo for many years. So much so that they have now installed more than 2,500 welding gun robots with this technology in the premium brand’s body shops. This car manufacturer has now been able to reduce downtimes by 25 percent thanks to a predictive maintenance system from Festo which is ready for artificial intelligence. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/08/05 | Globale Servo-pneumatic welding guns from Festo reduce ... A leading car manufacturer has been relying on the pinpoint accuracy and efficiency of servo ... Lire le communiqué de presse
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent également un potentiel d'économies à toutes les phases du cycle de vie d'une usine dans l'automatisation des processus. Un composant de terrain numérique, le Festo Motion Terminal VTEM, est déjà disponible. Les dashboards Festo permettent également de visualiser l'état de l'usine et même l'intelligence artificielle n'est plus loin de devenir une réalité dans l'automatisation des processus. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 07.08.2020 | Globale De grandes avancées dans le futur numérique La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent également ... Lire le communiqué de presse