Festo montre, lors du salon SEMICON Europa 2026, comment les wafers peuvent être acheminés de manière efficace, précise et fiable tout au long du processus de fabrication des semi-conducteurs. Une installation de démonstration connectée reproduit l'ensemble du flux de travail, du FOUP à l'alignement des wafers, en passant par le traitement ultérieur dans des applications de chimie humide ou sous vide. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Globale Des processus de manutention des plaquettes de ... Festo montre, lors du salon SEMICON Europa 2026, comment les wafers peuvent être acheminés de ... Lire le communiqué de presse
En associant le vérin électrique EPRF et le servomoteur EMMH, tous deux en acier inoxydable, Festo propose désormais une solution d’entraînement électrique performante pour les industries agroalimentaire, de l’emballage et pharmaceutique. Associés au câble moteur adapté, le moteur, le câble et l'entraînement forment une solution complète de conception hygiénique parfaitement harmonisée, proposée par un seul et même fournisseur. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 19.10.2026 | Globale Solution électrique complète en conception ... En associant le vérin électrique EPRF et le servomoteur EMMH, tous deux en acier inoxydable, Festo ... Lire le communiqué de presse
On prévoit une croissance annuelle d'environ 30% du nombre de véhicules à propulsion électrique dans le monde d'ici 2030. Parallèlement, les processus de production pour la chaîne cinématique électrifiée se transforment. Alors que les procédés de production semi-automatiques dominaient jusqu'à présent dans la construction automobile classique avec des moteurs à combustion, la fabrication de cellules de batteries et de moteurs électriques évolue de plus en plus vers des processus de production entièrement automatisés. En tant que fabricant... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Globale Tout sous contrôle, des cellules de batterie aux ... On prévoit une croissance annuelle d'environ 30% du nombre de véhicules à propulsion électrique dans ... Lire le communiqué de presse
Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un matériau d'emballage recyclable, une faible consommation d'énergie, une vitesse élevée et une grande ergonomie, le système de conditionnement sous blister Card-to-Card CABLIblue 870 s'avère être un véritable créateur de tendances. L'utilisation de la technique d'automatisation électrique de Festo augmente immensément la durabilité et l'efficacité dans cette application. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 24.04.2026 | Globale Comment les machines d'emballage deviennent plus ... Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un ... Lire le communiqué de presse
06.11.2026 | Globale Semicon Europe 2026 Semicon Europe est la plus grande plateforme européenne dédiée à l'électronique, qui rassemble les leaders du secteur ... Communiqués de presse (2) Images (4) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
29.05.2026 | Globale The Battery Show Europe 2026 Visitez Festo au salon de Stuttgart, hall 3, stand E10 Communiqués de presse (4) Images (16) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
24.04.2026 | Globale Interpack 2026 7. jusqu'au 13 mai 2026, Messe Düsseldorf Communiqués de presse (7) Images (16) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
23.03.2026 | Globale LogiMAT 2026 24. - Le 26 mars 2026, Messe Stuttgart. Vous êtes cordialement invités à visiter le stand de Festo : Hall 3, stand 3D29. Communiqués de presse (3) Images (5) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG