Le dégazage et l'étanchéité sont des processus essentiels dans la production de cellules de batterie qui suivent directement le contact initial des cellules de batterie avec une tension électrique. Les cellules de la batterie sont percées de lances et le gaz de formage produit lors de la mise en contact est extrait. Des actionneurs pneumatiques et électriques de Festo sont utilisés pour manipuler et percer les cellules de la batterie. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 15.05.2023 | Globale Dégazage fiable dans la production de cellules de ... Le dégazage et l'étanchéité sont des processus essentiels dans la production de cellules de batterie ... Lire le communiqué de presse
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/06/20 | Globale Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical ... Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that ... Lire le communiqué de presse
Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo, prêt à installer, qu'il s'agisse d'un portique linéaire 2D, d'un portique 3D ou d'un nouveau système en porte-à-faux 3D. Non seulement ils peuvent désormais concevoir des robots cartésiens extrêmement compacts ou extrêmement dynamiques à l'aide de ce logiciel de configuration intuitif, mais ils bénéficient également du service de schéma de câblage sous Eplan et des fichiers de mise en service. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 15.11.2021 | Globale Le meilleur système de manipulation en quelques ... Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo ... Lire le communiqué de presse
Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are just a selection of the adhesive processes that represent the dosing and dispensing competencies of ViscoTec. Now the company has brought out cartridge applicator units designed for exact and clean feeding of adhesives, pastes and silicones of different viscosities, supported by a pneumatic control module supplied by Festo right to the ViscoTec assembly line as a ready-to-install module. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/11/09 | Globale High-precision dosing with different viscosities Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are ... Lire le communiqué de presse
13.01.2026 | Global United Kingdom Productronica 2025 Salon leader mondial pour le développement et la production de l'électronique Communiqués de presse (5) Images (9) Voir le dossier de presse Image Sebastian Resch Photography
2023/11/13 | Global Productronica 2023 World's leading trade fair for electronics development and production where Festo shows latest innovations and solutions ... Communiqués de presse (7) Images (22) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG