Une nouvelle ère de collaboration entre l’homme et le robot : le premier cobot pneumatique
Et s'il existait un robot simple à utiliser, qui ne nécessite pas de barrière de sécurité et avec un prix attractif ? Cela marquerait une toute nouvelle ère dans la collaboration homme-robot. Cette nouvelle ère débute avec le premier cobot pneumatique au monde, par Festo.
Aucun autre segment industriel ne connaîtra une croissance aussi rapide au cours des prochaines années que la coopération homme-robot. Les robots permettent de soulager les employés des tâches particulièrement pénibles ou monotones, leur offrant ainsi de nouveaux niveaux de liberté et rendant leur travail plus facile et plus sain. Aucune autre technologie ne présente une approche aussi sensible et flexible de la collaboration homme-robot que la pneumatique.
Les avantages de la pneumatique
En plus des atouts de la pneumatique, le Cobot Festo possède de nombreux avantages, tels que sa sensibilité, son poids et son rapport coût/performance. L’entraînement direct des articulations est très économique et particulièrement léger car, contrairement aux solutions électriques, il ne nécessite pas de réducteurs souvent lourds ni de capteurs de force ou de couple coûteux. Le premier cobot pneumatique au monde est le résultat de l'expertise exceptionnelle de Festo en matière de pneumatique régulée.
Une option économique - même pour les petites et moyennes entreprises
Le cobot Festo rend l'utilisation des cobots encore plus rentable pour les PME, car elles dépendent souvent de tâches manuelles. La flexibilité des options d'application permet de traiter automatiquement des lots de petite taille ou des étapes de travail. Grâce à sa mise en service et à sa programmation simples et intuitives, il est rapide et facile à prendre en main.
Le cobot pneumatique Festo coûtera moins cher que les cobots électriques de la même catégorie. Il offre donc un excellent rapport coût/performance dans son principal domaine d'application, la manipulation de petites pièces avec des charges utiles allant jusqu'à 3 kg. "Grâce à sa facilité d'utilisation, le Festo Cobot définira de nouvelles normes en matière de collaboration homme-robot", explique le Gerhard Borho, Directeur Information Technology and Digitalisation chez Festo.
Une utilisation simple et flexible
Le cobot Festo est composé du matériel lui-même, d'une console portative et de la Robotic Suite - un logiciel pour une mise en service et une programmation intuitives. Cet ensemble permet de mettre en service et de programmer le Cobot en moins d'une heure. Des connaissances préalables en robotique ne sont pas non plus nécessaires, car le logiciel "Robotic Suite", très explicite, contient des modules fonctionnels standardisés et clairement visualisés. Les entraînements pneumatiques permettent de guider facilement le bras du robot à la main et sans aucune résistance, de sorte que des points de repère ou des trajectoires peuvent être enseignés rapidement et précisément.
Les cobots sont particulièrement intéressants pour les PME lorsqu’ils peuvent prendre en charge de manière pratique et rapide une nouvelle fonction, et s'ils ne sont pas destinés à être utilisés en permanence pour la même tâche.
Le Cobot Festo répond à cette exigence. Des connexions simples permettent de le réadapter sans longs temps de changement. Les différents protocoles de communication disponibles permettent une connexion rapide aux automates de niveau supérieur.
Grâce aux méthodes de construction légère et modernes, le poids du cobot Festo a été réduit à moins de 20 kg, ce qui permet de l'utiliser rapidement et avec souplesse à différents endroits.
Travailler plus rapidement et en toute sécurité
Avec une longueur de 670 mm, le cobot Festo ressemble à un bras humain et possède une longueur adéquate pour être perçu comme une troisième main utile lors du travail avec un employé. Le bras se déplace - comme celui d'un véritable collègue - dans un rayon maîtrisable. Grâce à la flexibilité des entraînements pneumatiques, le cobot agit avec précision - à une vitesse adaptée à la situation et avec des mouvements fluides et harmonieux. Il est aussi doux au toucher que le contact humain.
Les entraînements directs pneumatiques du cobot et sa légèreté réduisent son énergie de contact. Gerhard Borho, Directeur Information Technology and Digitalisation chez Festo explique: "Grâce à des régulateurs de pression précis dans ses articulations, le cobot reconnaît lorsqu'il est touché et réagit avec des fonctions de sécurité adaptées" Les opérateurs peuvent travailler avec leur "collègue robotique" en toute sécurité.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 800 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,81 milliards d'euros en 2022. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.