In the current market, characterized by evolving technological and regulatory challenges, companies must demonstrate flexibility and adaptability. Festo is committed to innovating, improving operational efficiency, and offering customized solutions to meet customer needs. At the SPS Italia, Festo will present its "Blue World" approach, to reduce the environmental impact of industrial production. Additionally, the company will introduce three new technological solutions: the VTUX valve unit, the CPX-AP-A remote IO system, and the ELGD linear... Read press release Image Festo SE & Co. KG 2024/07/08 | Italy Festo at SPS Italia_TecneLab In the current market, characterized by evolving technological and regulatory challenges, companies ... Read press release
Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice effetto della serie ADN e ADN-S. La serie ADN segue la norma ISO 21287 con oltre 350 varianti, ed è disponibile in diverse taglie: dal diametro 12 al 125mm, con corse standard fino a 500mm e differenti tipologie di ammortizzazione. Il profilo è dotato di tre facce con scanalature a T per alloggiare un sensore di finecorsa delle serie SMT-8M-A e SDBT-MSX con funzione di autoapprendimento del campo magnetico. Read press release Image Festo SE & Co. KG 2024/06/24 | Italy Cilindro a doppio effetto ADN e ADN-S Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice ... Read press release
In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica piattaforma, distinguendosi per l'elevata portata e mantenendo un design compatto e leggero, ideale per l'uso su sistemi mobili come portali o bracci robotici. Read press release Image Festo SE & Co. KG 2024/05/17 | Italy Unità valvole VTUX In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica ... Read press release
Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una tecnologia di guida innovativa che offre un'eccellente rigidità e capacità di carico. Le maggiori forze di avanzamento e accelerazione consentono tempi di processo ridotti e una lunga durata di servizio che, combinati a una maggiore affidabilità, riducono i tempi di fermo. Read press release Image Festo SE & Co. KG 2024/05/14 | Italy Asse lineare ELGD Festo Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una ... Read press release
Degassing and sealing are core processes in battery cell production that directly follow the initial contacting of the battery cells with electrical voltage. The battery cells are pierced with lances and the forming gas produced during contacting is extracted. Pneumatic and electric actuators from Festo are used to handle and pierce the battery cells. Read press release Image Festo SE & Co. KG 06/01/2026 | Global Reliable degassing in battery cell production Degassing and sealing are core processes in battery cell production that directly follow the initial ... Read press release
Manual disassembly of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Read press release Image Festo SE & Co. KG 05/29/2026 | Global Automated dismantling of electric batteries Manual disassembly of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Read press release
The number of vehicles with electric drives worldwide is forecast to grow by around 30% per year until 2030. At the same time, the production processes for the electrified powertrain are changing. While semi-automated production processes have dominated traditional automotive manufacturing with combustion engines up to now, the manufacture of battery cells and electric motors is increasingly developing into fully automated production processes. As a leading manufacturer of automation technology, Festo has the right solutions for this along the... Read press release Image Festo SE & Co. KG 05/29/2026 | Global Everything under control from battery cells to ... The number of vehicles with electric drives worldwide is forecast to grow by around 30% per year ... Read press release
Experts estimate that around 3 million tons of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Read press release Image Festo SE & Co. KG 05/29/2026 | Global Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tons of used batteries from electric cars will be due for ... Read press release
05/29/2026 | Global The Battery Show Europe 2026 Visit Festo at the Stuttgart trade fair in hall 3 at stand E10 Press Releases (4) Images (16) View press kit Image Festo SE & Co. KG
04/24/2026 | Global Interpack 2026 7. until May 13, 2026, Messe Düsseldorf Press Releases (7) Images (16) View press kit Image Festo SE & Co. KG
04/17/2026 | Global Hannover Messe 2026 20. to 24. April 2026 – Welcome to Festo in Hall 13, Stand C17. Press Releases (6) Images (17) View press kit Image Festo SE & Co. KG
03/23/2026 | Global LogiMAT 2026 24. - March 26, 2026, Messe Stuttgart. You are cordially invited to visit the Festo stand: Hall 3, Stand 3D29. Press Releases (3) Images (5) View press kit Image Festo SE & Co. KG