This content was translated automatically.

Immagine
Greifer Elektronik
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 5248

Quando i robot afferrano in modo intelligente, il merito va all'End-of-Arm-Tooling

I sistemi di presa intelligenti con software e IA rendono Festo un partner di riferimento nel settore della robotica
Un robot o un sistema di movimentazione è efficace solo quanto il sistema di presa montato sul suo braccio. L’End-of-Arm-Tooling (EOAT) costituisce l’interfaccia con il pezzo da lavorare e rende possibili molti processi automatizzati. A tal fine, Festo offre molto più che semplici componenti di presa: il partner per l’automazione combina soluzioni di presa pneumatiche ed elettriche, nonché tecnologie a vuoto, con l’integrazione robotica, il software e l’intelligenza artificiale per creare soluzioni intelligenti di utensili di presa.

Dalla pinza alla soluzione integrata «End-of-Arm»

Festo si sta evolvendo da fornitore di componenti a fornitore di soluzioni integrate di «end-of-arm» e supporta gli utenti dalla selezione e progettazione, passando per l’integrazione, fino alla messa in servizio.

Interfacce standardizzate, strumenti di progettazione e moduli software semplificano l’integrazione nei sistemi robotici di diversi produttori. In questo modo è possibile ridurre gli oneri di progettazione, integrazione e messa in servizio e realizzare applicazioni robotiche in modo più rapido e semplice.

Il software e l’intelligenza artificiale rendono la presa più intelligente

Grazie al software e all’intelligenza artificiale, Festo continua a sviluppare costantemente gli utensili di fine braccio. Un robot non deve solo afferrare in modo affidabile, ma deve anche essere in grado, sempre più spesso, di riconoscere autonomamente cosa, dove e come deve essere afferrato.

Un esempio è rappresentato dal Vision Guided Motion (VGM), che combina l’elaborazione intelligente delle immagini con un movimento preciso lungo il percorso. I componenti, indipendentemente dalla loro posizione e dal loro orientamento, vengono localizzati e successivamente lavorati tramite programmi configurati dal cliente (ad es. incollaggio o avvitamento) oppure afferrati e trasportati alla stazione successiva. Ciò riduce gli adeguamenti meccanici e l’onere ingegneristico, aumentando al contempo l’affidabilità del processo e la produttività.
In presenza di oggetti sconosciuti o variabili, Festo fa un ulteriore passo avanti con GripperAI: il software basato sull’intelligenza artificiale supporta il robot nel riconoscimento degli oggetti e nella definizione di punti di presa e strategie di presa adeguati. In questo modo, i processi di presa possono reagire in modo più flessibile ai diversi oggetti. Allo stesso tempo, si riduce l’impegno di programmazione per le nuove applicazioni.

Non sono solo i funghi commestibili a essere a portata di mano

La Mushroom Harvesting Unit dimostra come l’intelligenza artificiale e l’automazione intelligente interagiscano nella pratica. La soluzione combina l’elaborazione delle immagini con tecnologie di movimento e movimentazione per la raccolta automatizzata di funghi commestibili sensibili alla pressione. Grazie all’elaborazione delle immagini supportata dall’intelligenza artificiale, il sistema riconosce e valuta i funghi, determinando il momento ottimale per la raccolta. Un sistema a portale ad alta precisione posiziona la pinza sopra l’oggetto da raccogliere. Un asse rotante del polso e una tecnologia di presa delicata consentono quindi una raccolta senza danni.

Utensili di fine braccio per i settori più disparati

La raccolta automatizzata dei funghi è solo un esempio delle possibilità offerte dalla moderna tecnologia «end-of-arm». Le soluzioni di presa e a vuoto di Festo trovano impiego in numerosi settori, quali l’industria automobilistica, la produzione elettronica, la tecnologia di imballaggio, l’industria alimentare, l’automazione di laboratorio e le macchine utensili.

Che siano delicati, pesanti, piccoli, di forma irregolare o posizionati in modo diverso, i vari pezzi da lavorare richiedono principi di presa diversi, realizzati con le soluzioni «End-of-Arm» di Festo.

Festo alla fiera SPS: Padiglione 9, Stand 305

Informazioni su Festo

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

Utensili di fine braccio nell’industria elettronica
Produzione di componenti elettronici ad alta precisione ed economicamente efficiente, sia per la microelettronica, il fotovoltaico o la mobilità elettrica. Durante il assemblaggio e il collaudo di moduli elettronici, compreso l’assemblaggio ...
Unità di raccolta funghi con la pinza adattiva HPSX
La soluzione combina l’elaborazione delle immagini con le tecnologie di movimento e movimentazione per la raccolta automatizzata di funghi commestibili sensibili alla pressione. Grazie all’elaborazione delle immagini supportata dall ...
Cambiutensili nelle macchine utensili
L’End-of-Arm-Tooling garantisce il cambio rapido e automatizzato degli utensili nelle macchine utensili.
Utensili di fine braccio nell’industria automobilistica
Le «ragnatele a ventose» – pinze pneumatiche a vuoto appositamente sviluppate – movimentano i componenti in lamiera in modo rapido e preciso negli stabilimenti di stampaggio e nella produzione di carrozzerie. Garantiscono processi stabili e ...