This content was translated automatically.
Compacte besturing voor flexibele toepassingen in de life sciences
Met de CECC-AX presenteert Festo een compacte besturing die klassieke PLC-programmering combineert met Python. Hierdoor kunnen gebruikers de controller, afhankelijk van de toepassing, zowel als PLC programmeren als functies flexibel met Python implementeren. Verschillende interfaces en geïntegreerde in- en uitgangen maken een flexibele systeemintegratie mogelijk: Ethernet, EtherCAT en andere veldbusopties, seriële interfaces en digitale en analoge I/O’s.
In de life sciences is de CECC-AX daarmee met name geschikt voor compacte tafelmodellen en subsystemen bij de monstervoorbereiding, pre-analytiek en bij de geautomatiseerde verwerking van vloeistoffen en verbruiksartikelen. Ook is bij de ontwikkeling rekening gehouden met de eisen van de EU Cyber Resilience Act.
Op de Compamed toont Festo de controller in een vloeistofdoseertoepassing. Deze demonstratie laat zien hoe een geïntegreerde softwareoplossing een nauwkeurige, eenvoudige en betrouwbare, drukgestuurde dosering van vloeistoffen mogelijk maakt.
Vloeistofregeling en beweging uit één hand: van standaardcomponenten tot klantspecifieke oplossingen
Festo ondersteunt fabrikanten en systeemintegrators bij de ontwikkeling van nauwkeurige en betrouwbare oplossingen voor laboratoriumautomatisering, diagnostiek en medische technologie. Hiervoor combineert het bedrijf krachtige componenten met toepassingsspecifieke subsystemen voor de regeling van vloeistoffen en gassen en voor bewegingstaken. Dankzij uitgebreide toepassingskennis ontstaan hieruit compacte, inbouwbare Seamless-Automation-oplossingen die specifiek zijn afgestemd op het betreffende apparaat, het proces en de ontwikkelingsvereisten van de klant.
Festo is a global player and an independent family-owned company with headquarters in Esslingen am Neckar, Germany. Festo has set standards in industrial automation technology and technical education ever since its establishment, thereby making a contribution to sustainable development of the environment, the economy and society. The company supplies pneumatic and electrical automation technology to 300,000 customers of factory and process automation in over 35 industries. Digitalization, AI and the LifeTech sector with medical technology and laboratory automation are becoming increasingly important. The products and services are available in 176 countries. With about 20,600 employees in over 250 branch offices in around 60 countries worldwide, Festo achieved a turnover of around €3.33 billion in 2025. More than 8% of this turnover is invested in research and development. In this learning company, 1.5 % of turnover is invested in basic and further training. Festo Didactic SE is a leading provider of technical education and training and offers its customers worldwide comprehensive digital and physical learning solutions in the industrial environment.