This content was translated automatically.
Festo sviluppa gemelli digitali per la Physical AI con le tecnologie NVIDIA
Quando una macchina combina diverse funzioni, gli ingegneri devono comprendere come queste interagiscono tra loro prima che il sistema venga installato. I modelli virtuali possono aiutare a valutare i concetti, ottimizzare i processi delle macchine e chiarire le questioni relative all’integrazione già durante la fase di sviluppo. Festo ha già utilizzato NVIDIA Isaac Sim, un framework di simulazione aperto, e dati sintetici per la percezione robotica e le capacità di automazione. Questa esperienza e la già disponibile esportazione in formato USD costituiscono il punto di partenza per ampliare i modelli con il comportamento di movimento e le caratteristiche rilevanti per l’applicazione, rendendo così possibile una valutazione affidabile del comportamento reale dei componenti nelle simulazioni.
«La collaborazione tra NVIDIA e Festo rappresenta una pietra miliare per il futuro dell’automazione industriale», afferma il Prof. Dr. Tomas Smetana, Chief Technology Officer (CTO) di Festo. «Combinando le librerie di NVIDIA Omniverse con la pluridecennale esperienza di Festo nel campo dell’automazione, creiamo un ambiente virtuale in grado di apprendere per la produzione autonoma del futuro.»
Gli standard di qualità di Festo per i modelli digitali dei prodotti
«I nostri modelli digitali devono ispirare la stessa fiducia del nostro hardware», afferma Jan R. Seyler, responsabile di Physical AI e Digital Thread presso Festo. «Il nostro obiettivo è fornire modelli di prodotto che soddisfino gli elevati standard di qualità di Festo e consentano uno sviluppo e una validazione delle soluzioni di automazione il più possibile fedeli alla realtà.»
Per poter valutare sistematicamente la qualità dei modelli in futuro, Festo intende confrontare le misurazioni effettuate nei propri laboratori con i risultati delle simulazioni in NVIDIA Isaac Sim. Il framework di simulazione aperto, basato sulle librerie NVIDIA Omniverse, consente la valutazione in scenari di automazione completi. In condizioni operative definite, i movimenti simulati e il comportamento dinamico saranno confrontati con le relative misurazioni effettuate su componenti reali, al fine di migliorare i modelli in modo mirato.
Festo e ABB Robotics stanno collaborando con NVIDIA a un’applicazione di manipolazione virtuale
Un passo concreto in questa direzione è la collaborazione con ABB Robotics e NVIDIA. In un’applicazione di movimentazione congiunta, i partner integrano i gemelli digitali di un sistema di movimentazione Festo a tre assi con ABB RobotStudio®. In questo modo, i costruttori di macchine potranno chiarire i processi e le questioni relative all’integrazione prima dell’assemblaggio fisico, accelerare la messa in servizio e ridurre i tempi di lancio sul mercato. L’estensione RobotStudio® HyperReality integra RobotStudio con le librerie NVIDIA Omniverse per simulazioni fotorealistiche basate sulla fisica. L’ABB Virtual Controller consente di testare virtualmente i programmi dei robot utilizzando lo stesso software di controllo impiegato sui robot ABB reali.
«Insieme alla nostra rete di partner, ABB Robotics sviluppa soluzioni robotiche più autonome e versatili, in grado di svolgere più compiti in più luoghi in modo più rapido, sicuro e intelligente», afferma Boris Fiedler, Head of Operations and Portfolio, Software and Digital, ABB Robotics. «La collaborazione con Festo e NVIDIA farà progredire l’ingegneria e la messa in servizio virtuale per i costruttori di macchine e contribuirà a diffondere ampiamente l’Intelligenza Artificiale Fisica (Physical AI) di qualità industriale nelle aziende.»
Per Festo, questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso lo sviluppo di una base digitale affidabile per la Physical AI. A lungo termine, l’azienda intende ridurre il divario tra simulazione e realtà al punto da poter trasferire le soluzioni di automazione sviluppate virtualmente alle macchine reali con il minimo sforzo di adattamento possibile.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.