© Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Globale Sustainability at Festo The future of our planet presents us with major challenges. On the one hand, it is about ensuring a safe supply ... Leggi comunicato stampa The future of our planet presents us with major challenges. On the one hand, it is about ensuring a safe supply of food for the world's population and coping with demographic change, and on the other, it is about protecting our natural resources and achieving CO2-neutral production. "With our Festo Blue World, we want to show how we can contribute to solving these challenges with automation technology and technical education," says ...
© Festo SE & Co. KG 2023/02/27 | Globale Salvare vite in tutto il mondo con test diagnostici molecolari a basso costo Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile, senza la ... Leggi comunicato stampa Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile, senza la necessità di costosi laboratori di biosicurezza. Questo sistema di test, sviluppato dalla società londinese Fast MDx, riduce il tempo di attesa da 24 a 48 ore a solo una o due ore. Il nuovo sistema utilizza la tecnologia di automazione di Festo.
© Wellspect 2023/02/27 | Globale €37.000 in meno di costi energetici nella tecnologia medica Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è ... Leggi comunicato stampa Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l’azienda Wellspect, leader mondiale in soluzioni mediche per la cura dell'incontinenza, che ha fatto della sostenibilità parte integrante della sua strategia aziendale. Lo stabilimento dell'azienda a Mölndal, vicino a Göteborg, in Svezia, si affida a Festo Energy Saving Services, con un risparmio ...
2024/02/15 | Globale Hannover Messe Press ... The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the ... Comunicati stampa (7) Immagini (21) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2023/02/13 | Globale Hannover Messe Press ... Il futuro del nostro pianeta presenta sfide importanti. Da un lato, si tratta di approvvigionare la popolazione ... Comunicati stampa (5) Immagini (24) Video (1) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2022/03/16 | Globale Hannover Messe Press ... Festo AX opens up new horizons in digitalisation Comunicati stampa (2) Immagini (4) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2021/02/03 | Globale Hannover Messe Preview 2021 What will Festo be focusing on in 2021? In addition to digitalisation, individualisation and sustainability ... Comunicati stampa (8) Immagini (30) Video (4) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG