Dopo le Olimpiadi a Parigi, ora è il turno dei WorldSkills a Lione
Le Olimpiadi a Parigi sono finite - ora un'altra metropoli francese è al centro dell'attenzione: ...
Leggi comunicato stampa
Le Olimpiadi a Parigi sono finite - ora un'altra metropoli francese è al centro dell'attenzione: dal 10 al 15 settembre 2024 Lione ospiterà la 47° edizione dei WorldSkills, i campionati che riuniranno oltre 1.500 giovani provenienti da più di 65 paesi e regioni, in 62 competizioni. Ogni due anni dal 1950, giovani lavoratori qualificati, provenienti da tutto il mondo, gareggiano misurando le loro abilità ...