I Diffusion Bonded Manifold combinano strutture di canali precise, una connessione priva di contaminazione dei singoli strati e un design compatto. Aprono nuove possibilità per strutture compatte e sistemi fluidici affidabili, in particolare per le applicazioni della tecnologia medica, della diagnostica, dell'automazione di laboratorio e dell'analisi degli alimenti. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/02/24 | Globale Diffusion Bonded Manifolds: soluzioni fluidiche ... I Diffusion Bonded Manifold combinano strutture di canali precise, una connessione priva di ... Leggi communicato stampa
Handling the smallest amounts of liquids down to the microlitre range requires high levels of precision and flexibility because of the changing fluid properties of the different media. Pressure-controlled liquid handling systems enable precise, scalable liquid handling. Festo has suitable solutions for these systems, whether for pipetting, dispensing or aspirating. Individual modules are available, such as the smart pipette head DHOP, but as well the complete multi-axis gantry EXCL, which can process several tasks at the same time thanks to... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/06/15 | Global Smart pipetting for safe laboratory processes Handling the smallest amounts of liquids down to the microlitre range requires high levels of ... Leggi communicato stampa
2024/05/06 | Global Analytica 2024 Dal 9 al 12 aprile 2024 Comunicati stampa (9) Immagini (34) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2022/06/15 | Global Analytica 2022 June 21st to 24th 2022 Comunicati stampa (4) Immagini (10) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG