Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ricambio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Globale Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il ... Leggi communicato stampa
"Per compiti impegnativi nella termoformatura, ILLIG è la soluzione migliore", affermano spesso i produttori di articoli di marca. ILLIG Maschinenbau è un pioniere e leader di mercato nella produzione di macchine e strumenti per la produzione di imballaggi in plastica mediante termoformatura. Il suo nuovo sistema di termoformatura RedLine RDF 85 consente ora l'utilizzo di sistemi di utensili fuori sistema. È così che l'azienda stabilisce nuovi standard di flessibilità. È integrato anche un sistema di movimentazione pile con assi elettrici... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Compatibile con molti strumenti "Per compiti impegnativi nella termoformatura, ILLIG è la soluzione migliore", affermano spesso i ... Leggi communicato stampa
I costi operativi per le apparecchiature pneumatiche, possono essere ridotti fino al 60% se gli operatori di sistema mettono in pratica i risultati e le analisi dell'Audit di efficienza energetica dell'aria compressa GFAA di Festo. Gli esperti di efficienza energetica di Festo utilizzano un approccio integrato per analizzare l'intero sistema di aria compressa, dal compressore all'applicazione, e consigliano misure per ridurre il consumo energetico. Nel servizio è inclusa anche la protezione del clima, poiché i risparmi sui costi e sull'energia... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/05/02 | Globale Quanti utenti di aria compressa conoscono i punti ... I costi operativi per le apparecchiature pneumatiche, possono essere ridotti fino al 60% se gli ... Leggi communicato stampa
Con il tubo PUN-H-F e il raccordo a innesto in acciaio inossidabile NPQR, i produttori di macchine per alimenti e confezionamento vanno sul sicuro. Questa combinazione di componenti Festo garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare. Inoltre, Festo mette a disposizione combinazioni di tubi e raccordi adatte per altre situazioni estreme. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/04/29 | Globale La sicurezza prima di tutto Con il tubo PUN-H-F e il raccordo a innesto in acciaio inossidabile NPQR, i produttori di macchine ... Leggi communicato stampa
2022/04/25 | Global Anuga FoodTec 2022 April 26th to 29th 2022 Comunicati stampa (4) Immagini (12) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG