Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ricambio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Globale Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il ... Leggi communicato stampa
"Per compiti impegnativi nella termoformatura, ILLIG è la soluzione migliore", affermano spesso i produttori di articoli di marca. ILLIG Maschinenbau è un pioniere e leader di mercato nella produzione di macchine e strumenti per la produzione di imballaggi in plastica mediante termoformatura. Il suo nuovo sistema di termoformatura RedLine RDF 85 consente ora l'utilizzo di sistemi di utensili fuori sistema. È così che l'azienda stabilisce nuovi standard di flessibilità. È integrato anche un sistema di movimentazione pile con assi elettrici... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Compatibile con molti strumenti "Per compiti impegnativi nella termoformatura, ILLIG è la soluzione migliore", affermano spesso i ... Leggi communicato stampa
Con il tubo PUN-H-F e il raccordo a innesto in acciaio inossidabile NPQR, i produttori di macchine per alimenti e confezionamento vanno sul sicuro. Questa combinazione di componenti Festo garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare. Inoltre, Festo mette a disposizione combinazioni di tubi e raccordi adatte per altre situazioni estreme. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/04/29 | Globale La sicurezza prima di tutto Con il tubo PUN-H-F e il raccordo a innesto in acciaio inossidabile NPQR, i produttori di macchine ... Leggi communicato stampa
2025/09/12 | Globale Drinktec World’s Leading Trade Fair for the Beverage and Liquid Food Industry. Comunicati stampa (4) Immagini (8) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2022/04/25 | Global Anuga FoodTec 2022 April 26th to 29th 2022 Comunicati stampa (4) Immagini (12) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG