"Seamless Automation combina il nostro ampio portafoglio di soluzioni con la connettività end-to-end e un'esperienza digitale intuitiva per i nostri clienti", spiega Frank Notz, Chief Sales Officer di Festo. I visitatori possono immergersi nel mondo dell'automazione senza soluzione di continuità presso lo stand Festo nel padiglione 13 della Hannover Messe. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/03/04 | Globale L'automazione senza soluzione di continuità ... "Seamless Automation combina il nostro ampio portafoglio di soluzioni con la connettività end-to-end ... Leggi communicato stampa
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ricambio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Global Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il ... Leggi communicato stampa
La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l'una con l'altra. In termini di tecnologia di automazione, tuttavia, utilizzano la stessa tecnologia: la pneumatica controllata. Ecco perché Festo ha ulteriormente sviluppato la tecnologia dell'aria compressa per rendere la pneumatica sostenibile, risparmiare risorse ed incrementare l’efficienza energetica. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Verso il futuro con la pneumatica controllata La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l ... Leggi communicato stampa