Festo SE & Co. KG and the joint venture FlexFactory GmbH of MHP, Munich Re and Porsche are consolidating their strategic partnership and entering the market with a joint offering for machine and plant manufacturers as well as plant and equipment operators. The aim of the partnership is to enable the production of a wide range of product variants in a more flexible and cost-efficient manner. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/11/17 | Global Festo and FlexFactory bundle their solutions for ... Festo SE & Co. KG and the joint venture FlexFactory GmbH of MHP, Munich Re and Porsche are ... Leggi communicato stampa
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle pistole saldatrici servo-pneumatiche Festo. Tanto da avere installato più di 2.500 pistole robot di saldatura nelle carrozzerie del marchio premium. Questa casa automobilistica è ora in grado di ridurre i tempi di fermo del 25%, grazie a un sistema Festo di manutenzione predittiva, pronto per l'intelligenza artificiale. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/08/31 | Global Le pistole di saldatura servo-pneumatiche Festo ... Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed ... Leggi communicato stampa
2022/03/16 | Globale Hannover Messe Press Preview 2022 Festo AX opens up new horizons in digitalisation Comunicati stampa (2) Immagini (4) Visualizza la cartella stampa Immagine Artist