© Festo SE & Co. KG
AFA, LTM 120 sistema di test
Estremamente produttivo: il sistema di test LTM 120 di AFA Technologies per guanti igienici.
© Festo SE & Co. KG
2021/09/20
|
Globale
How piezo technology more efficiently regulates flow rate and pressure
Precise, energy-saving, silent and fast – for the first time, piezo technology makes gas handling in ...
Leggi comunicato stampa
Precise, energy-saving, silent and fast – for the first time, piezo technology makes gas handling in medical technology and laboratory automation truly efficient. What are the differences compared with proportional solenoid valves? How can specialists in medical technology and laboratory automation easily integrate piezo components into their systems and devices? Festo, the automation specialists, will provide clear answers to these and many more ...
© Festo SE & Co. KG
Key Visual Gas Handling
Precise, energy-saving, silent and fast – piezo technology makes gas handling in medical technology and laboratory automation truly efficient.
© Festo SE & Co. KG
2021/06/15
|
Italia
MBL Solutions protagonista nella produzione di ...
Un tassello importante nel percorso di crescita e innovazione tecnologica è la collaborazione tra le diverse realtà aziendali. Un esempio è proprio la partnership tra MBL Solutions, SPEA SISTEMI Srl e Festo SpA, che nel corso ...
© Festo SE & Co. KG
2021/06/03
|
Globale
Come controllare precisamente volumi molto piccoli di liquido
Erogazione, aspirazione, pipettaggio: la precisione è un must quando si maneggiano volumi molto piccoli ...
Leggi comunicato stampa
Erogazione, aspirazione, pipettaggio: la precisione è un must quando si maneggiano volumi molto piccoli di liquido. In che modo gli specialisti nell'automazione di laboratorio riescono a soddisfare i requisiti di qualità in modo affidabile ed efficiente, anche con elevate portate? Come evitano la contaminazione? Il webinar Life Science dello specialista in automazione Festo offre risposte chiare a queste e molte altre domande. Quando? ...
© Festo SE & Co. KG
Gestione dei liquidi
Invito al webinar: il 16 giugno 2021 gli esperti Festo risponderanno alle domande sull'automazione nella movimentazione dei liquidi.
© Festo SE & Co. KG
2021/04/07
|
Globale
Compact, versatile, powerful
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo ...
Leggi comunicato stampa
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible. The compact yet powerful valves dose and aspirate even small quantities with a high level of precision. Thanks to their impressive pressure and nominal width specifications, they are also suitable for controlling the flow in a manifold duct plate, for example.
© Festo SE & Co. KG
Solenoid valves VYKA, VYKB and VZDB
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
SupraCube on a transport system
The SupraCube is a Compact stand-alone levitation module with superconductor technology.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
2021/04/12
|
Globale
SupraCube: Maximum flexibility in automation technology
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor ...
Leggi comunicato stampa
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor unit can be separated from the electrical cooler and can operate autonomously for up to two hours. The compact technology allows contactless movement and handling of objects - ideal for industries with the highest requirements for cleaning and cleanliness, such as laboratory automation, biotechnology or semiconductor production.