© Syntegon
Kit per servo stampa YJKP a Syntegon
Il kit servo pressa YJKP esegue tre fasi di giunzione e pressatura: dall'inserimento della cartuccia, dell'ago e della molla all'inserimento delle coperture in vetro e plastica.
© Syntegon
Linea di assemblaggio Syntegon per penne di insulina
Vista generale della nuova macchina: Le linee di assemblaggio automatico della Syntegon producono fino a 300 penne per insulina al minuto, a seconda del modello. Il grado di automazione è scalabile secondo le esigenze e può essere adattato anche...
2020/10/07
|
Irlanda, Gran Bretagna
New VYKA media separated valve range from Festo
Industrial automation specialist Festo has introduced the VYKA range of media separated solenoid valves ...
Leggi comunicato stampa
Industrial automation specialist Festo has introduced the VYKA range of media separated solenoid valves offering high precision control of virtually any fluid or gas. Just 7mm in width and with an orifice size of 1.2mm, the VYKA range has a class leading pressure-to-orifice size ratio and offers a compact solution to a wide variety of dosing and continuous flow applications.
Italian translation unavailable for Festo Achieves a Critical Mass of Life Science Automation Products For COVID-19 Diagnostic Equipment.
Italian translation unavailable for EXCM.
Italian translation unavailable for Festo EHMD.
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
2021/05/21
|
Globale
Robot didattico con tecnologia piezo Festo
A nessuno piace andare dal dentista, i bambini piccoli ancora meno. Per aiutare i futuri dentisti e assistenti ...
Leggi comunicato stampa
A nessuno piace andare dal dentista, i bambini piccoli ancora meno. Per aiutare i futuri dentisti e assistenti odontoiatrici durante i trattamenti odontoiatrici per bambini, l'azienda giapponese tmsuk ha sviluppato un robot umanoide che simula realisticamente il comportamento dei bambini piccoli durante questi trattamenti: dall’agitazione all’apertura e chiusura della bocca. I movimenti realistici del manichino sono prodotti ...
© Festo SE & Co. KG
Regolatore di pressione proporzionale VEAA/VEAB
Silenzioso, compatto e veloce grazie alla tecnologia piezo: il regolatore di pressione VEAA/VEAB.
© Festo SE & Co. KG
Pedia Roid Simulazione trattamento dentale 2
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© Festo SE & Co. KG
Pedia Roid Simulazione trattamento dentale 1
Robot Pedia_Roid per dentisti e assistenti odontoiatrici: la tecnologia Piezo simula realisticamente i movimenti.