Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar verpakkingsmateriaal, laag energieverbruik, hoge snelheid en ergonomie bewijst het CABLIblue 870 kaart-naar-kaart blistersysteem een echte trendsetter te zijn. Het gebruik van elektrische automatiseringstechnologie van Festo verhoogt de duurzaamheid en efficiëntie in deze toepassing enorm. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Wereldwijd Hoe verpakkingsmachines duurzamer en efficiënter ... Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar ... Persbericht lezen
Festo, een van 's werelds grootste fabrikanten van automatiseringstechnologie, integreert vanaf 1 april 2026 volledig Eichenberger Gewinde AG uit Burg in Zwitserland. Het Zwitserse bedrijf zal voortaan opereren onder de naam "Festo Gewindetriebe AG". Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/03/31 | Wereldwijd Eichenberger wordt Festo Festo, een van 's werelds grootste fabrikanten van automatiseringstechnologie, integreert vanaf 1 ... Persbericht lezen
Innovatieve geleidingstechnologie, hoge stijfheid en geleidebelastbaarheid voor meer belasting op dezelfde inbouwruimte - dat zijn de kenmerken van de nieuwe ELGD assenfamilie van Festo. Bovendien bieden krachtige aandrijfelementen hoge aanzetkrachten en versnellingen voor kortere cyclustijden en een lange levensduur. Een roestvrijstalen afdekstrip is wrijvingsvrij aan de buitenkant en laat geen deeltjes toe. Hierdoor zijn de aandrijvingen van de assenfamilie ideaal voor gebruik in cleanrooms. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/01/28 | Wereldwijd Precies en dynamisch Innovatieve geleidingstechnologie, hoge stijfheid en geleidebelastbaarheid voor meer belasting op ... Persbericht lezen
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times, a long service life and less downtime. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in the axis family ideal for use in cleanrooms. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Global Precise and dynamic Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same ... Persbericht lezen
2026/05/29 | Wereldwijd De batterijbeurs Europa 2026 Bezoek Festo op de beurs in Stuttgart in hal 3 op stand E10 Persberichten (4) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/01/28 | Wereldwijd SPS 2025 De automatiseringsbeurs in Neurenberg Persberichten (5) Afbeeldingen (9) Persmap bekijken Afbeelding Arturo Rivas
2025/02/10 | Global LogiMAT March 11 - 13, 2025. Stuttgart Trade Fair Centre. You are cordially invited to visit the Festo Booth in hall 3, stand ... Persberichten (4) Afbeeldingen (10) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2024/11/07 | Wereldwijd SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Persberichten (7) Afbeeldingen (11) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG