Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op het eerste contact van de batterijcellen met elektrische spanning. De batterijcellen worden doorboord met lansen en het vormgas dat tijdens het contact ontstaat, wordt afgezogen. Voor het hanteren en doorboren van de batterijcellen worden pneumatische en elektrische aandrijvingen van Festo gebruikt. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/06/01 | Wereldwijd Betrouwbaar ontgassen bij de productie van ... Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op ... Persbericht lezen
Festo, specialist op het gebied van industriële automatisering, heeft een nieuwe elektromechanische aandrijving met vrijdragende as geïntroduceerd, die is ontworpen om te voldoen aan de veeleisende specificaties van moderne productiefaciliteiten. De nieuwe ELGT-aandrijving combineert precisie met een hoge belastbaarheid en stijfheid, waardoor hij ideaal is voor toepassing bij de productie van kleine onderdelen en Li-ion batterijen. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2022/10/19 | Wereldwijd Nieuwe ELGT elektromechanische aandrijving Festo, specialist op het gebied van industriële automatisering, heeft een nieuwe elektromechanische ... Persbericht lezen
With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling system from Festo in record time, whether for a 2D linear and planar surface gantry, a 3D gantry or a new 3D cantilever system. Not only can they now plan extremely compact or extremely dynamic Cartesian robots using the intuitive configuration and ordering software, but they also benefit from the circuit diagram service from Eplan and commissioning files. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2021/11/15 | Wereldwijd The right handling system in a matter of minutes With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling ... Persbericht lezen
Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are just a selection of the adhesive processes that represent the dosing and dispensing competencies of ViscoTec. Now the company has brought out cartridge applicator units designed for exact and clean feeding of adhesives, pastes and silicones of different viscosities, supported by a pneumatic control module supplied by Festo right to the ViscoTec assembly line as a ready-to-install module. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2021/11/09 | Global High-precision dosing with different viscosities Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are ... Persbericht lezen
2026/01/13 | Wereldwijd Groot-Brittannië Productronica 2025 S Werelds toonaangevende beurs voor de ontwikkeling en productie van elektronica Persberichten (5) Afbeeldingen (9) Persmap bekijken Afbeelding Sebastian Resch Photography
2023/11/13 | Global Productronica 2023 World's leading trade fair for electronics development and production where Festo shows latest innovations and solutions ... Persberichten (7) Afbeeldingen (22) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG