Uma nova era na colaboração humano-robô: o primeiro cobô pneumático
E se existisse um robô fácil de manusear, que não precisa de barreira de segurança e que tem um preço acessível? Isto representaria uma nova era na colaboração humano-robô. Essa nova era já começou: com o primeiro robô pneumático do mundo da Festo.
Quase nenhum outro segmento do mercado industrial crescerá tão rapidamente nos próximos anos como a colaboração entre humano e robô. Os cobôs poupam os funcionários de tarefas especialmente cansativas ou monótonas, fazendo com que estes tenham mais liberdade e o seu trabalho fique facilitado e mais saudável. Nenhuma outra tecnologia permite uma colaboração humano-robô com tanta sensibilidade como a oferecida pela pneumática flexível.
Vantagens graças à pneumática
O cobô da Festo deve muitas das suas vantagens, como a sensibilidade, o peso e a relação qualidade-preço, às vantagens da pneumática: os acionamentos diretos nas articulações são mais económicos e especialmente leves, uma vez que, ao contrário das soluções elétricas, não querem redutores pesados, nem sensores caros de força-binário. O primeiro cobô pneumático do mundo é o resultado da excecional experiência da Festo em pneumática controlada.
Opção económica: também para pequenas e médias empresas
O cobô da Festo torna possível que também pequenas e médias empresas, que costumam caracterizar-se por processos de trabalho manuais, possam utilizar cobôs nas suas produções. Isto é conseguido graças às flexíveis possibilidades de aplicação: mesmo pequenos lotes ou passos de trabalho agora podem ser processados automaticamente. A colocação em funcionamento e a programação são excecionalmente intuitivas e fáceis, e o período de formação rápido e eficiente, por isso, não são necessárias medidas de formação.
O cobô pneumático da Festo será mais barato do que os cobôs elétricos desta classe. Terá uma atraente relação qualidade-preço na sua principal área de aplicação: o manuseio de peças pequenas com cargas úteis de até 3 kg. “Quando sair para o mercado em 2023, o cobô da Festo estabelecerá novos padrões na colaboração humano-cobô graças à sua facilidade de uso", explica o Gerhard Borho, Diretor de Information Technology and Digitalisation da Festo.
Fácil de manusear e de uso flexível
O cobô da Festo é composto pelo próprio hardware, um módulo de mão e o software Robotic Suite para a colocação em funcionamento e programação intuitivas. Este pacote permite colocar em funcionamento e programar o cobô em menos de uma hora. Não é necessário ter conhecimentos prévios de robótica, uma vez que o software autoexplicativo “Robotic Suite” contém grupos de funções claramente representados e normalizados. Os atuadores pneumáticos permitem que o braço do robô seja facilmente guiado e sem resistência com a mão para ensinar pontos de percurso ou trajetórias de forma rápida e precisa.
Para as pequenas e médias empresas em particular, os cobôs só são atraentes quando podem assumir de forma pragmática e rápida uma nova tarefa e não estão apenas destinados a uma finalidade permanente. O cobô da Festo cumpre este requisito: não exige um quadro de comando adicional limitante e de difícil ligação. Com o seu controlador compacto, integrado na própria base, é especialmente flexível. Conectores encaixáveis simples também permitem um uso ad hoc sem longos tempos de conversão. Barramentos padrão permitem a conexão rápida a sistemas de controlo de nível superior. Além disso, requerem menos espaço.
Graças aos métodos de construção leve mais modernos, o peso do cobô da Festo foi reduzido para bastante abaixo dos 20 kg, o que permite utilizá-lo de forma rápida e flexível noutro lugar.
Trabalho mais rápido e seguro
Como um braço humano, o cobô da Festo, com os seus 670 mm, tem o alcance perfeito para ser entendido como uma terceira mão auxiliar no trabalho em equipa com o funcionário. Como um autêntico colega, move-se dentro de um raio manuseável. Graças à flexibilidade dos acionamentos pneumáticos, o cobô atua com sensibilidade, a uma velocidade adequada à situação e com movimentos fluidos e harmoniosos. Quando se toca é tão suave quanto o contacto humano.
Os atuadores diretos pneumáticos do cobô e o seu baixo peso reduzem a sua energia de contacto. Gerhard Borho, Diretor de Information Technology and Digitalisation da Festo: “Graças aos precisos reguladores de pressão nas articulações, o robô reconhece quando lhe tocam e reage com as devidas funções de segurança.” O funcionário pode cooperar com total segurança com o seu cuidadoso colega técnico.
Festo is a global player and an independent family-owned company with headquarters in Esslingen am Neckar, Germany. Festo has set standards in industrial automation technology and technical education ever since its establishment, thereby making a contribution to sustainable development of the environment, the economy and society. The company supplies pneumatic and electrical automation technology to 300,000 customers of factory and process automation in over 35 industries. The LifeTech sector with medical technology and laboratory automation is becoming increasingly important. The products and services are available in 176 countries. With about 20,800 employees in over 250 branch offices in around 60 countries worldwide, Festo achieved a turnover of around €3.81 billion in 2022. Each year around 7% of this turnover is invested in research and development. In this learning company, 1.5 % of turnover is invested in basic and further training. Festo Didactic SE is a leading provider of technical education and training and offers its customers worldwide comprehensive digital and physical learning solutions in the industrial environment.