Festo集团
Festo作为自动化技术和技术培训领域的世界领先供应商,正在通过产品和服务迎接未来智能化制造和数字化进程的挑战。另外,公司还有赖于人工智能和设备学习领域的发展。公司成立于1925年,是一家独立的家族企业,总部位于德国内卡河畔的埃斯林根。从60多年前开始涉足自动化领域,Festo便一直是该行业的强有力推动者。并通过一系列独特的培训方案,成为了技术培训领域的全球市场引领者。 在工厂和过程自动化领域,Festo的气动和电驱动解决方案赢得了全球超过30万客户的信赖。此外,Festo 教学与培训为在世界各地的56,000家工业企业和教育机构提供一流的教育培训方案。 Festo 集团在2022财年的销售额达到38.1亿欧元,在全球250个地区设立分支机构,员工总数约20800 人。 7%的年销售额用于研发领域的投资。
作为一个家族企业,Festo 在思想和行动上都秉承负责的态度,并具有长远的眼光。Festo有着明确的价值观,高质量服务和以客户为导向的创新思维。 在公司成立初期就为工业自动化技术和技术培训领域建立了标准,因此,为环境、经济和社会的可持续发展做出了自己的贡献。
Festo在其所有的企业部门推进数字化进程。Festo 正在引领其客户和员工进入数字化的未来。为此,公司正着力于开发新的面向未来的思路,以实现创新和节能技术,直观的人机合作以及面向未来的教育和培训。
以提高生产率为己任 – Festo 的核心竞争力
以创新驱动生产率的提高,通过全球布局拉近与客户的距离并保持长期的伙伴关系,这些都深深地烙印在Festo 公司特质中。在二十世纪五十年代,Festo 成为欧洲首家在自动化技术中使用压缩空气作为驱动介质的公司。如今,Festo 为气动和电驱动自动化技术提供超过30,000 种产品和系统解决方案,而且大量采用各种模块化系统,可为许多来自不同工厂和过程自动化行业的特定客户,提供定制化产品。
传真: +86-21-5854 0300 |
电话: +86-21-6081 5100
|
我们的产品和系统解决方案包括气缸和电缸、阀、伺服控制器、运动控制、阀岛、安装方便的连接技术、抓取和装配技术、气源处理装置、接头、真空技术、位置和质量检测、传感器和控制技术。
核心产品范围的组成元件覆盖了气动和电驱动控制链的每个环节,可轻松、快捷地适用于约80% 的应用场合。此外,Festo 还提供各类模块化系统解决方案和标准化抓取系统。
我们服务的重点行业包括汽车、食品和包装行业、电子和装配、生物技术、制药和化妆品、医疗工程和实验室自动化、化工行业、水处理以及快速发展的制药、生命科学等因疫情备受关注的行业。Festo还支持新能源汽车行业从电池到整车生产的所有自动化流程。
数字化附加值
智能产品、集成传感器,包括云端的产品密钥的数据挖掘,以及可视化数据分析表,可随时为客户提供附加值。比如,节能模块E2M、带IO-Link的组件及有类似于OPC-UA功能的CPX-IOT网关或接口都能看到数字化带来的附加值。另一种,同样能满足成功的和持续性的数字化所需基本要求的便是,通过软件应用实现机械、电气、智能连通,让每家客户都能迅速地、直观地找到他们轴承所在的位置。
Festo正在以一种开放的自动化结构,以及由电缸、电机和控制器组成的产品系列,推广这类应用。同时,我们对传统的软件工具也在不断进行升级和开发,包括智能工程配置器; Festo Automation Suite 让调试变得更方便;数字化维护管理系统Smartenance确保操作的可靠性。数字化气动,例如Festo数字控制终端VTEM,使气动比以往任何时候都更灵活。原因是:在硬件保持不变的前提下,利用APP控制所有功能。
除此以外,数据分析、设备学习和人工智能正在成为未来敏捷产品的开发。自2018年以来,Festo大力拓展人工智能领域的能力。Festo AX(Festo Automation Experience)软件平台是一种基于人工智能的软件解决方案,它能改进生产过程,例如对设备进行预防性维护,监控生产质量或能耗。使用基于人工智能的操作和维护过程解决方案,客户的整体设备效率(OEE)将得到提高。
数字化转型中的资格认证
作为自动化技术和技术培训领域的世界领先供应商,Festo教学与培训在数字化和能源转型方面充当了领潮人的角色,这些技术转型趋势正在改变各行业的生产流程。Festo教学与培训为客户提供自动化生产技术培训,帮助客户提高生产效率和竞争力。
我们还提倡鼓励正值幼年、儿童和青少年这些年龄段的年轻群体,都应通过热衷于实验来追求技术职业生涯。仿生学机器人的研究硕果累累。在职业培训和高等教育中,以能力为导向的资格认证可教授特定工种所需技能,如机电工程师或电工的发展。
Festo教学与培训为数字化和能源效率提供了全面的学习解决方案。学习内容专门针对学习过程中的主题进行定制,并传达未来专家所需的技能。技术知识的传授既有以团队形式开展的现场培训课程,也可通过在线学习的方式实现,不再受时间和地点的约束。Festo LX(Festo Learning Experience)是面向学生和培训师的新的在线门户网站,实现职业培训中的个性化学习体验。