Stas 2
Vlnr. Jurgen Seymortier, Kristof Stas en Raf De Vos
Stas 1
Verpakkingsmachine met aandacht voor een mooie productpresentatie
2024/10/16
|
Belgie, Holandsko
De techniek achter RIF010: Geen golf te hoog
In tien jaar tijd is in hartje Rotterdam Rif010 gerealiseerd. De eerste urban surfpool ter wereld waar zowel ...
Přečíst tiskovou zprávu
In tien jaar tijd is in hartje Rotterdam Rif010 gerealiseerd. De eerste urban surfpool ter wereld waar zowel beginnende als gevorderde surfers op kunstmatig opgewekte golven hun kunsten kunnen vertonen aan toegestroomde voorbijgangers. Het technisch hart van deze golven bevindt zich in een aparte ruimte onder een terras en omvat acht golfslagkamers die verschillende golven kunnen genereren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van acht grote blowers met een ...
Rif010 image 4
Het technische concept is ontwikkeld door Hellebrekers, een system integrator die veel met Festo werkt.
Rif010 image 3
RIF010 is populair vanwege de unieke locatie, midden in het centrum van Rotterdam
Rif010 image 2
De servomotoren van Festo zijn te vinden in de technische ruimte onder de surfpool.
Rif010 image 1
Omdat de golven altijd dezelfde hoogte hebben, zijn de omstandigheden voor surfers ideaal.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/07
|
Globálně, Belgie, Irsko, Holandsko, Velká Británie
Autonomous Flying in a Swarm
For more than 15 years, the Bionic Learning Network has been focusing on the fascination of flying. In addition ...
Přečíst tiskovou zprávu
For more than 15 years, the Bionic Learning Network has been focusing on the fascination of flying. In addition to the technical decoding of bird flight, the team has researched and technologically implemented numerous other flying objects and their natural principles. With the BionicBee, the Bionic Learning Network has now for the first time developed a flying object that can fly in large numbers and completely autonomously in a swarm. The BionicBee ...
© Festo SE & Co. KG
BionicBee - swarm flight
Collision-free flight: To fly in a swarm, the bees follow the paths specified by a central computer.
© Festo SE & Co. KG
BionicBee - Info Graphic
  Functional integration in a small space: The bee’s body contains the compact design for the wing-beating mechanism, the communication technology, and the control components for wing beating and adaptation of the wing geometry.