Bild
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 3856

Wie Piezotechnologie Durchfluss und Druck effizienter regelt

Life-Science-Webinar von Festo zum Thema Gas Handling eröffnet neue Horizonte
Präzise, energiesparend, geräuschlos und schnell – die Piezotechnologie macht das Gas-Handling in der Medizintechnik und Laborautomation erst so richtig effizient. Wo liegen die Unterschiede zu proportionalen Magnetventilen? Wie können Spezialisten der Medizintechnik und Laborautomation Piezo-Komponenten einfach in ihre Anlagen und Geräte integrieren? Auf diese und viele weitere Fragen gibt das Life-Science-Webinar des Automatisierungsspezialisten Festo klare Antworten. Wann? Am Mittwoch, 6. Oktober 2021 von 13:30 bis 14:30 Uhr unter folgendem Link: https://www.festo.de/gashandling-webinar

Ingenieure und Konstrukteure in der Medizintechnik und Laborautomation, aber auch in der Herstellung von Verbrauchsmaterialien und Einwegartikeln in Medizin, Diagnostik und Laboren sowie Forschungseinrichtungen erhalten in diesem Webinar einen schnellen Überblick über die Vorteile der Piezotechnologie für das Regeln von Gasen. Dabei lernen die Teilnehmer das Prinzip und die Vorteile der Piezotechnologie kennen und erfahren, wie die Durchfluss- und Druckregelung mit Piezoventilen funktioniert.

 

Anwendungen und Vorzüge

Piezoventile verbrauchen kaum Energie, weisen keine Wärmeentwicklung auf, sind klein, leicht sowie geräuschlos und haben eine lange Lebensdauer. Zugelassen sind sie für Luft, Sauerstoff und inerte Gase. Dank dieser Eigenschaften sind sie ideal im mobilen, patientennahen Einsatz in Sauerstoff-Therapiegeräten oder simulieren in Lernrobotern täuschend echt Bewegungen. Aber auch beim Dosieren von Schutzgas kommen sie zum Einsatz wie beispielsweise beim Befüllen von Infusionsbeuteln oder beim schnellen Aufbau-Laserschweißen.

 

In der letzten Viertelstunde des Webinars haben die Teilnehmer die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich mit Thomas Kunert, Produktmanager LifeTech bei Festo, auszutauschen. Kunert bringt über 30 Jahre Berufserfahrung in der Medizintechnik und 15 Jahre im Produktmanagement mit dem Schwerpunkt Piezotechnologie ein.

 

Wer nicht live am Webinar teilnehmen kann, registriert sich einfach unter dem angegebenen Link, um einen Link zur Aufzeichnung des Webinars zu bekommen.

Über Festo

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

Key Visual Gas Handling
Einladung zum Webinar: Am 6. Oktober 2021 beantwortet ein Experte von Festo Fragen zur Automatisierung im Gas Handling.