Automatisierungsportfolio Festo AX Controls in der Anwendung
Das Unternehmen voraus robotik integriert dafür seinen agnostischen Softwarekern voraus.core für flexible Automatisierungslösungen in die neue Automatisierungsumgebung Festo Festo AX Controls. Dank der leistungsfähigen Entwicklungsumgebung voraus.pioneer können Besucher der SPS am Festo Stand 305 in Halle 9 Programmierung, Simulation, Testing und Deployment für eine Anwendung mit Portalrobotern erleben.
Echtzeit-Anwendungen integrierbar
Festo AX Controls besteht aus dem Betriebssystem Festo AX OS, der Steuerungssoftware Festo AX Motion, der Visualisierungssoftware Festo AX Machine Visualization und dem ersten Edge Controller CEPE. Damit entsteht ein flexibles Lösungsportfolio für industrielle Steuerungsaufgaben. Anwendungsfelder lassen sich vom klassischen Motion Controller zu vielfältigen Bewegungs-, IoT- und Edge-Aufgaben im industriellen Umfeld je nach Kundenbedarf entwickeln. Die containerisierte Laufzeitumgebung eröffnet dabei neue Möglichkeiten für die Integration moderner KI-basierter Software.
Der Festo Edge Controller CEPE ist das erste Produkt, das auf Festo AX Controls basiert. Mit der containerisierten Laufzeitumgebung Festo AX OS lassen sich unterschiedliche Softwareanwendungen integrieren und parallel ausführen. Dabei kommen sowohl zyklisch ausgeführte Echtzeit-Anwendungen als auch Nicht-Echtzeit-Anwendungen parallel zum Einsatz. Die Daten stehen den Anwendungen transparent und vom Anwender parametrierbar zur Verfügung.
Das schafft die Voraussetzung für die Kombination etablierter industrieller Anwendungen mit den Möglichkeiten der modernen Informationstechnik. Dabei können bestehende Anwendungsbausteine aus der klassischen Automatisierung weiterverwendet und mit neuen Softwaremethoden kombiniert werden. Existierende proprietäre Komponenten sind über offene Schnittstellen der Softwareplattform integrierbar und anschließend standardisiert ansprechbar – dies reduziert Aufwand und Risiko. Festo AX Controls OS basiert auf PLCnext Technology von Phoenix Contact.
Plattform Festo AX Controls
„Mit dem Festo AX Controls von Festo steht uns eine industrietaugliche Plattform zur Verfügung. Die vorhandenen Schnittstellen und die integrierte Basis-Software entlastet uns von Standardaufgaben und ermöglicht die Fokussierung auf den Kundennutzen. Insgesamt können wir so gemeinsam eine kompromisslos flexible Automatisierung und maximale Zuverlässigkeit garantieren.“, erläutert Jens Kotlarski, Geschäftsführer von voraus robotik.
„Der Automatisierungsmarkt ist einem tiefgreifenden Wandel unterworfen. Schnelle Produktiterationen, hohe Variantenvielfalt, kurze Reaktionszeiten und wachsender Kostendruck stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Für Festo spielt die Zusammenarbeit mit innovativen Softwarefirmen eine wichtige Rolle. In der Zusammenarbeit mit voraus robotik bekommen wir Zugang zu sehr viel Know-How und Kreativität“, erklärt Dr. Wolfgang Sperling, Leiter Business Unit Electric Automation bei Festo.
Über die voraus robotik GmbH
voraus vereint die Methoden der modernen Softwareentwicklung (IT) mit denen der Automatisierungstechnik (OT). Hersteller, Industrieunternehmen und Integratoren können dank der Software von voraus effizient und nachhaltig Lösungen für beliebige Anwendungen erstellen und ausführen – unabhängig und einfach erweiterbar. Mit Hilfe der leistungsfähigen Entwicklungsumgebung von voraus ist es möglich, die Programmierung von der Verfügbarkeit der Hardware zu entkoppeln: In der Simulation getesteter und optimierter Steuerungscode ist direkt in der realen Anlage ausführbar – maximale Geschwindigkeit bei minimalen Risiken.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von ca. 3,33 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.