Mit dem manuellen Zerlegen von End-of-Life-Batterien von Elektrofahrzeugen ist jetzt Schluss: Von Liebherr kommt eine Anlage, die Schrauben des Batteriedeckels automatisiert entfernt – egal, ob diese horizontal oder vertikal am Gehäuse der Batterie angebracht sind. Einen großen Anteil an dieser automatisierungstechnischen Lösung hat der servopneumatische Lageregler CMAD von Festo, der das lageunabhängige Entschrauben erst möglich macht. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Automatisiertes Zerlegen von Elektrobatterien Mit dem manuellen Zerlegen von End-of-Life-Batterien von Elektrofahrzeugen ist jetzt Schluss: Von ... Pressemitteilung lesen
Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum von rund 30% prognostiziert. Gleichzeitig wandeln sich die Produktionsprozesse für den elektrifizierten Antriebsstrang. Dominierten im klassischen Automobilbau mit Verbrennungsmotoren bisher halbautomatische Produktionsverfahren, so entwickelt sich die Herstellung von Batteriezellen sowie von Elektromotoren zunehmend zu vollautomatisierten Produktionsprozessen. Festo als führender Hersteller von Automatisierungstechnik hat dafür entlang der... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Alles im Griff von Batteriezellen bis ... Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum ... Pressemitteilung lesen
Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2030 etwa 3 Millionen Tonnen Altbatterien von elektrischen Pkws zum Recycling anstehen. Da stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit zwangsläufig, denn die Batterien sind Energiespeicher, die aus kritischen Rohstoffen gefertigt werden. Festo bietet daher nicht nur modulare Automatisierungskonzepte für die Zellproduktion, die Montage von Batteriemodulen und Packs sowie für die Plattformintegration an, sondern auch für Demontage und Recycling bzw. Trennung der Materialen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Automatisierte Prozesse beim Batterie-Recycling Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2030 etwa 3 Millionen Tonnen Altbatterien von elektrischen ... Pressemitteilung lesen
Entgasung und Versiegelung sind Kernprozesse in der Batteriezellenproduktion, die sich direkt an die Erstkontaktierung der Batteriezellen mit elektrischer Spannung anschließen. Dabei werden die Batteriezellen mit Lanzen durchstochen und das bei der Kontaktierung entstehende Formiergas abgesaugt. Zum Handhaben und Einstechen der Batteriezellen werden pneumatische und elektrische Aktuatoren von Festo eingesetzt. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Sichere Entgasung in der Batteriezellenproduktion Entgasung und Versiegelung sind Kernprozesse in der Batteriezellenproduktion, die sich direkt an die ... Pressemitteilung lesen
29.05.2026 | Global The Battery Show Europe 2026 Besuchen Sie Festo auf der Messe Stuttgart in Halle 3 am Stand E10 Pressemitteilungen (4) Bilder (16) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
28.05.2024 | Global Battery Show Europe 2024 Sicher, wirtschaftlich, nachhaltig: Automatisierungslösungen – von der Batteriezellproduktion bis zum Recycling Pressemitteilungen (4) Bilder (15) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
23.05.2023 | Global Battery Show Europe 2023 Sicher, wirtschaftlich, nachhaltig: Automatisierungslösungen – von der Batteriezellproduktion bis zum Recycling Pressemitteilungen (5) Bilder (17) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
23.06.2022 | Global Battery Show Europe 2022 28.-30. Juni 2022 Pressemitteilungen (3) Bilder (9) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG