Las mascarillas de protección escasean en tiempos del coronavirus... pero, ¿por qué no producirlas uno mismo? Con un sistema de Mikron, ahora prácticamente cualquiera podría hacerlo. Este sistema escalable produce entre 50 y 100 mascarillas corrientes por minuto, dependiendo del modelo. Con el apoyo de ingeniería de Festo, Mikron logró construir el sistema en solo seis semanas. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/06/10 | Global Minifábricas en contenedores minimizan la escasez ... Las mascarillas de protección escasean en tiempos del coronavirus... pero, ¿por qué no producirlas ... Leer nota de prensa
Walking and rolling like the flic-flac spider – the BionicWheelBot moves along the ground in astounding ways. Together with the team headed by the discoverer of the spider, Professor Ingo Rechenberg, Festo has taken a very close look at these unique forms of locomotion and has technically realised them. But no magnifying glass was needed for the flying fox: the BionicFlyingFox is an imposing figure with its wingspan of 2.28 metres and its partly autonomous aerobatics, which are made possible by a motion tracking system and machine learning. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/06/01 | Global Unique forms of motion derived from nature Walking and rolling like the flic-flac spider – the BionicWheelBot moves along the ground in ... Leer nota de prensa
Con el software de mantenimiento Smartenance, Festo ha llevado el mantenimiento de máquinas y sistemas a la era digital. El papel y el lápiz se han vuelto innecesarios para los equipos de mantenimiento y los largos canales de coordinación se han suprimido. Festo ofrece ahora el software Smartenance con más funciones y nuevos paquetes de licencia. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/05/28 | Global Ahora con gestión de incidentes y registro de la ... Con el software de mantenimiento Smartenance, Festo ha llevado el mantenimiento de máquinas y ... Leer nota de prensa
Un diseño compacto para ciclos un 30 % más cortos y un 50 % menos de vibraciones son las características principales del eje en voladizo con correa dentada ELCC-TB de Festo. El eje encaja sin esfuerzo en el diseño de conectividad constante de la técnica de automatización de Festo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/05/20 | Global Ciclos un 30 % más rápidos Un diseño compacto para ciclos un 30 % más cortos y un 50 % menos de vibraciones son las ... Leer nota de prensa
Gripping workpieces just as a chameleon's tongue grips insects – that is the operating principle of the adaptive shape gripper DHEF from Festo. This unusual gripper can pick up, gather and set back down again objects of many different shapes without the need for manual adjustment. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/05/18 | Global The automated chameleon tongue Gripping workpieces just as a chameleon's tongue grips insects – that is the operating principle of ... Leer nota de prensa
Agarrar piezas como la lengua de un camaleón: el principio activo de la pinza de forma adaptativa DHEF de Festo imita el funcionamiento de la lengua de un camaleón. Esto le permite agarrar, recopilar y depositar objetos con formas diferentes sin necesidad de una conversión manual. Por ello ha recibido los galardones de renombre mundial iF Design Award y Red Dot Design Award en el año 2020. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/04/09 | Global La lengua de camaleón de la automatización gana ... Agarrar piezas como la lengua de un camaleón: el principio activo de la pinza de forma adaptativa ... Leer nota de prensa
Tausende von spannenden Rekorden aus der ganzen Welt werden jedes Jahr im Guinness-World-Records-Buch präsentiert, das am 5. September 2019 bei Ravensburger erscheint. In diesem Jahr mit dabei: der BionicOpter von Festo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/03/27 | Global BionicOpter ist größtes fliegendes Roboterinsekt Tausende von spannenden Rekorden aus der ganzen Welt werden jedes Jahr im Guinness-World-Records ... Leer nota de prensa
Diariamente utilizamos las manos de forma natural para realizar las tareas más diversas, por ejemplo, para palpar, tocar o apretar, así como para agarrar, sujetar o girar objetos. Con su combinación única de fuerza, destreza y motricidad fina, las manos del ser humano son una herramienta maravillosa, un verdadero milagro de la naturaleza. Por eso, ¿qué mejor que dotar a los robots utilizados en espacios de trabajo colaborativos de un mecanismo de agarre que esté inspirado en este modelo natural y que, mediante inteligencia artificial, pueda... Leer nota de prensa Imagen Ruediger J. Vogel 2020/03/06 | Global La inteligencia artificial se incorpora a la ... Diariamente utilizamos las manos de forma natural para realizar las tareas más diversas, por ejemplo ... Leer nota de prensa
In future-oriented fields such as laboratory automation or biotechnology the requirements placed on the cleaning of production facilities and their purity are very high. With superconductor technology, objects can be moved and handled without contact, which is ideal for such applications. At the Hannover Messe 2020 trade fair, Festo will be presenting the SupraModule concept, which enables wireless control of functions on a magnetic, floating carrier with an autonomous energy supply. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/02/12 | Global SupraModule: Modulare Lösung für die ... In future-oriented fields such as laboratory automation or biotechnology the requirements placed on ... Leer nota de prensa
Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/02/03 | Global Festo’s DLGF flat design rodless drive fits tight ... Leer nota de prensa
The Global Production Center Sofia in Bulgaria is one of the winners of the “Lean & Green Management Award 2019”. The plant was honoured in the “General Manufacturing” category for its successful measures for improving resource efficiency in industry. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2019/11/25 | Global Lean & Green Award for production plant of Festo The Global Production Center Sofia in Bulgaria is one of the winners of the “Lean & Green Management ... Leer nota de prensa
Nature impressively teaches us what the ideal propulsion systems for certain types of movement in water look like. For the BionicFinWave, which Festo is presenting for the first time at the Achema 2018, the bionics team was inspired by the undulating fin movements executed by marine animals such as the polyclad or the cuttlefish. With this form of propulsion, the underwater robot manoeuvres itself autonomously through a system of acrylic glass tubing. This project is providing impulses for future work with autonomous robots in the process... Leer nota de prensa Imagen Ruediger J. Vogel 2019/04/01 | Global BionicFinWave: An underwater robot with a unique ... Nature impressively teaches us what the ideal propulsion systems for certain types of movement in ... Leer nota de prensa
Short product life cycles and a high diversity of variants are requirements brought about by industrial change. At the same time, it is becoming increasingly important to ensure that employees can rapidly and intuitively adapt to new tasks. This calls for new forms of collaboration between people, machinery and software. A key role is played here by self-learning systems with artificial intelligence and by robot-based automation solutions that can work hand in hand with the human operator and can form networks with each other. All these... Leer nota de prensa Imagen Artist 2018/04/23 | Global BionicWorkplace: Human-robot collaboration with ... Short product life cycles and a high diversity of variants are requirements brought about by ... Leer nota de prensa
At the Hannover Messe trade fair, Festo is for the first time presenting a bionic didactic concept that unites digital and analogue learning. The objective is to generate enthusiasm among children and adolescents for the natural sciences and technology (MINT). This concept appropriately interlinks bionics and technical education – in the form of a kit for experimenting and learning. Leer nota de prensa Imagen Artist 2018/04/02 | Global Bionics4Education: Generating enthusiasm for MINT At the Hannover Messe trade fair, Festo is for the first time presenting a bionic didactic concept ... Leer nota de prensa
Highly pure, sterile processes are a key challenge for the industrial production – especially in food processing and the pharmaceuticals and medical technology industries, but also in the electronics sector. To keep manufacturing processes as free from contamination as possible, the workpieces and the workroom should be separated from each other. This can be achieved with superconductor-based levitation. Festo will be showing its concept for non-contact weighing and measuring at Achema 2022. Leer nota de prensa Imagen Ruediger J. Vogel 2018/02/12 | Global Measuring and weighing without contact Highly pure, sterile processes are a key challenge for the industrial production – especially in ... Leer nota de prensa
The implementation of Industry 4.0 is an ongoing process that involves challenges, but also offers great potential for the automation industry – Festo recognised this at an early stage. The key elements of industrial digitalisation are the individual components, which communicate with each other within the overall system and can control and regulate themselves. The tasks of the human employee are also changing from merely operating machines to solving complex problems. In shaping the production of the future, Festo is therefore strategically... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2017/06/10 | Global Industry 4.0 finds increasing application in ... The implementation of Industry 4.0 is an ongoing process that involves challenges, but also offers ... Leer nota de prensa