Efficiency, process stability and energy savings are key factors in modern production, especially in applications involving sensitive goods. Achieving this requires an intelligent control concept that precisely and flexibly regulates pressure and flow while minimizing energy consumption. With Controlled Pneumatics, Festo offers the perfect solution by combining proportional technology, sensor systems, and digital control. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2025/06/25 | Global Why it is important to optimally regulate pressure ... Efficiency, process stability and energy savings are key factors in modern production, especially in ... Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/09/04 | Irlanda Reino Unido Festo Controlled Pneumatics Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening ... Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, Controlled Pneumatics utiliza válvulas piezoeléctricas de alta precisión para reducir el consumo de aire comprimido hasta en un 50 %. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/02/02 | Global La neumática da un salto con la tecnología ... Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre ... Leer nota de prensa
Ya sea en respiradores artificiales portátiles, biorreactores o para la dosificación de gases inertes, la válvula reguladora de caudal proporcional VEMD de Festo ofrece la máxima dinámica de regulación y cuesta mucho menos que otras soluciones comparables para la regulación de aire, oxígeno y gases inertes. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Germany Regulador de caudal másico; silencioso, rápido y ... Ya sea en respiradores artificiales portátiles, biorreactores o para la dosificación de gases ... Leer nota de prensa
2026/04/24 | Global Interpack 2026 7. hasta el 13 de mayo de 2026, Messe Düsseldorf Comunicados de prensa (7) Imágenes (16) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG