Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Global Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Leer nota de prensa
El éxito y la reputación de los fabricantes de vehículos eléctricos depende del funcionamiento seguro y correcto de las baterías. De ahí que HAHN Automation Group haya desarrollado un comprobador de batería que realiza una prueba 100% automatizada de los acumuladores de energía portátiles. Como elemento central: un pórtico de 3 ejes para la comprobación visual y de estanqueidad compuesto por actuadores eléctricos de Festo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/05/15 | Global Baterías seguras para vehículos eléctricos El éxito y la reputación de los fabricantes de vehículos eléctricos depende del funcionamiento ... Leer nota de prensa
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are megatrends that can also offer great potential for savings in tyre production. Machine learning algorithms can be implemented in a decentralised manner, for example on the edge, i.e. on the actual module to be monitored. An example is Festo AX. This AI software uses these algorithms to detect anomalies on tyre building machines or in curing presses. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/03/17 | Global Optimising curing presses with AI Digitalisation and artificial intelligence (AI) are megatrends that can also offer great potential ... Leer nota de prensa
El stock de vehículos con accionamiento eléctrico crece anualmente más de un 40 % en todo el mundo. Al mismo tiempo se transforman los procesos de producción de la cadena cinemática eléctrica. Los métodos de producción semiautomáticos propios de la fabricación clásica de automóviles con motor de combustión, ceden el paso a los procesos completamente automáticos de fabricación de celdas de batería y motores eléctricos. Festo, el fabricante líder en técnica de automatización, pone a disposición las soluciones adecuadas a lo largo de toda la... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2022/04/25 | Global Desde la fabricación de celdas de batería hasta el ... El stock de vehículos con accionamiento eléctrico crece anualmente más de un 40 % en todo el mundo ... Leer nota de prensa
2024/11/07 | Global SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Comunicados de prensa (7) Imágenes (11) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2024/05/28 | Global Battery Show Europe 2024 Reliable, economical, sustainable: The circular battery life cycle – solutions from cell production right up to ... Comunicados de prensa (4) Imágenes (15) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2023/05/22 | Global Battery Show Europe 2023 Fiable, económica, sostenible El ciclo de vida circular de las pilas: soluciones desde la producción de las pilas hasta ... Comunicados de prensa (5) Imágenes (17) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2023/03/16 | Global Tire Technology Expo 2023 del 21 hasta el 23 de Marzo 2023 Comunicados de prensa (3) Imágenes (8) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG