En la SEMICON Europa 2026, Festo mostrará cómo se pueden mover las obleas de forma eficiente, precisa y con fiabilidad a lo largo de todo el proceso de fabricación de semiconductores. Una instalación de demostración interconectada reproduce el flujo de trabajo completo, desde el FOUP, pasando por la alineación de las obleas, hasta su procesamiento posterior en aplicaciones de química húmeda o basadas en vacío. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/11/06 | Global Procesos integrales de manipulación de obleas para ... En la SEMICON Europa 2026, Festo mostrará cómo se pueden mover las obleas de forma eficiente ... Leer nota de prensa
Con la combinación del cilindro eléctrico EPRF y el servomotor EMMH, ambos de acero inoxidable, Festo ofrece ahora una potente solución de accionamiento eléctrico para la industria alimentaria, del embalaje y farmacéutica. Junto con el cable de motor adecuado, el motor, el cable y el accionamiento conforman una solución completa de diseño higiénico totalmente coordinada y de un único proveedor. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/10/19 | Global Solución eléctrica completa con diseño higiénico ... Con la combinación del cilindro eléctrico EPRF y el servomotor EMMH, ambos de acero inoxidable ... Leer nota de prensa
Según las previsiones, el número de vehículos con propulsión eléctrica en todo el mundo crecerá en torno a un 30% anual hasta 2030. Al mismo tiempo, los procesos de producción de la cadena cinemática electrificada están cambiando. Mientras que los procesos de producción semiautomatizados han dominado hasta ahora la fabricación tradicional de automóviles con motores de combustión, la fabricación de pilas y motores eléctricos se está convirtiendo cada vez más en procesos de producción totalmente automatizados. Como fabricante líder de tecnología... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Todo bajo control, desde las pilas hasta los ... Según las previsiones, el número de vehículos con propulsión eléctrica en todo el mundo crecerá en ... Leer nota de prensa
Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de embalaje reciclable, bajo consumo de energía, alta velocidad y ergonomía, el sistema de blíster tarjeta a tarjeta CABLIblue 870 está demostrando ser un verdadero creador de tendencias. El uso de la tecnología de automatización eléctrica de Festo aumenta enormemente la sostenibilidad y la eficiencia en esta aplicación. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Global Cómo las envasadoras son cada vez más sostenibles ... Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de ... Leer nota de prensa
2026/11/06 | Global Semicon Europa 2026 Semicon Europa es la mayor plataforma europea dedicada a la electrónica, que reúne a los líderes del sector de toda la ... Comunicados de prensa (2) Imágenes (4) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2026/05/29 | Global Battery Show Europa 2026 Visite a Festo en la feria de Stuttgart, pabellón 3, stand E10 Comunicados de prensa (4) Imágenes (16) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2026/04/24 | Global Interpack 2026 7. hasta el 13 de mayo de 2026, Messe Düsseldorf Comunicados de prensa (7) Imágenes (16) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2026/03/23 | Global LogiMAT 2026 24. - 26 de marzo de 2026, Messe Stuttgart. Le invitamos cordialmente a visitar el stand de Festo: Pabellón 3, Stand ... Comunicados de prensa (3) Imágenes (5) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG