This content was translated automatically.
Solución eléctrica completa con diseño higiénico de un único proveedor
El punto fuerte de esta solución radica en su concepto global: el EMMH y el EPRF, junto con el cable de motor adecuado, conforman una solución completa compuesta por motor, cable y accionamiento con diseño higiénico, desarrollada por un único proveedor. De este modo, los usuarios se benefician de componentes perfectamente coordinados entre sí, una integración sistemática del sistema y una elevada seguridad de funcionamiento. Con la nueva solución de diseño higiénico, Festo ayuda a los fabricantes de maquinaria y a los operadores de instalaciones a diseñar procesos de producción eficientes, fiables y que cumplan con los requisitos de higiene.
Allí donde se exigen altos requisitos de higiene, facilidad de limpieza y resistencia a la corrosión, la combinación de acero inoxidable formada por el cilindro eléctrico EPRF y el servomotor EMMH es precisamente la solución adecuada. Ambos componentes se han desarrollado específicamente para entornos de producción en los que la higiene es fundamental y, gracias a su carcasa de acero inoxidable de calidad 316L y a su grado de protección IP69K, cumplen los requisitos de los exigentes procesos de limpieza en aplicaciones alimentarias y otros entornos hostiles.
Alta velocidad y amplio rango de temperaturas
Con una velocidad de 1 m/s, el cilindro eléctrico se encuentra entre los más rápidos del mercado. Las temperaturas extremadamente bajas y altas, de -10 °C a +60 °C, no afectan en absoluto al accionamiento. El cilindro eléctrico EPRF destaca por su diseño liso y fácil de limpiar, su alta resistencia a la corrosión y sus flexibles posibilidades de integración. En combinación con el servomotor de acero inoxidable EMMH, se crea un potente sistema de accionamiento que aúna precisión, dinamismo y fiabilidad. Los componentes, perfectamente adaptados entre sí, permiten una instalación sencilla y reducen el esfuerzo de ingeniería.
Cilindro eléctrico EPRF | Festo DE
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.33 millones de euros en 2025. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.