© Festo SE & Co. KG
2024/02/15
|
Global
Moving loads at the tip of two fingers
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and ...
Leer nota de prensa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries.
© Festo SE & Co. KG
2024/04/19
|
Global
Sustainability at Festo
The future of our planet presents us with major challenges. On the one hand, it is about ensuring a safe supply ...
Leer nota de prensa
The future of our planet presents us with major challenges. On the one hand, it is about ensuring a safe supply of food for the world's population and coping with demographic change, and on the other, it is about protecting our natural resources and achieving CO2-neutral production. "With our Festo Blue World, we want to show how we can contribute to solving these challenges with automation technology and technical education," says ...
© Festo SE & Co. KG
2024/02/02
|
Global
La neumática da un salto con la tecnología piezoeléctrica
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas ...
Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en patch clamping
La VTEP permite realizar aplicaciones como el patch clamping de células humanas mediante presión y vacío.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en la producción de baterías
VTEP es adecuado para el control de la pista de láminas de baterías, por ejemplo.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en fotolitografía
Válvulas como la VTEP también se utilizan como válvulas piloto para válvulas de medios. En fotolitografía, por ejemplo, los wafern deben recubrirse con gran precisión con una laca resistente a la luz. Una función de aspiración hacia atrás...
© Festo SE & Co. KG
Pulir wafern con VTEP
Regulación de alta precisión de 5 zonas de presión para un pulido extremadamente suave al pulir wafern con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de válvulas proporcionales VTEP
Muy compacto: 10 canales de trabajo en un ancho de menos de 120 mm
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Festo and Würth innovation partnership_Image 1
Festo developed an AI robot solution for Würth that efficiently handles heavy parts and various objects in particular, thus significantly reducing the workload on employees and increasing efficiency in operations.