© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Valve terminal MPA
The valve terminal MPA from Festo with integrated proportional valves used as standard in the Sepion Coater 175 performs crucial functions. Among other things, it ensures the correct shape of the spray jet and optimum atomisation of the spray...
© Festo SE & Co. KG
Festo Servo Press Kit at Syntegon
Syntegon's RMA uses the modular servo press system YJKP, which is also part of the Festo automation platform. The modular servo press system is a pre-configured modular system consisting of software, controller and standard electric drives.
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - RMA (Range Manual Assembly) pilot system
Syntegon's RMA (Range Manual Assembly) pilot system is a highly flexible assembly station for auto-injectors, pens, needle protection systems and other medical devices.
© Syntegon
Syntegon - Sepion Coater
The Sepion Coater series with drum sizes from 175 to 1000 litres is used for coating tablets with films and sugar.
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Global
Alta velocidad en el flujo de muestras
Si algo nos ha enseñado la pandemia de coronavirus es la gran necesidad que tienen los laboratorios de ...
Leer nota de prensa
Si algo nos ha enseñado la pandemia de coronavirus es la gran necesidad que tienen los laboratorios de conseguir un alto flujo de muestras. Cumplir con este requisito ya no es posible, incluso contando con personal de laboratorio altamente cualificado. Los procesos de laboratorio ya no podían prescindir de la automatización. Por esa razón, la empresa neerlandesa MolGen ha desarrollado PurePrep TTR, una solución capaz ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE cabezal de pipeteo
Con un sistema de pipetas abierto con el cabezal de pipeteo DHOE para el transporte sencillo de líquidos podrá configurar las funciones de pipeteo más importantes según sus necesidades y ampliarlas con flexibilidad. El sistema es también...
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Bastiaan Ebbelaar
Bastiaan Ebbelaar, especialista en aplicaciones de MolGen
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Pipetear
Volúmenes de pipeteo mínimos: el segundo brazo de robot con el cabezal de pipeteo distribuye los líquidos en una placa microtituladora.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Abrir el vial de muestras
En el primer paso de trabajo, el primer brazo de robot agarra con una pinza eléctrica un vial de muestras por la tapa y lo lleva a una posición para quitar la tapa.