© Festo SE & Co. KG
PhotoBionicCell_3
Optimal process stability: 24-hour operation with monitoring of all relevant data from multiple photobioreactors
© Festo SE & Co. KG
PhotoBionicCell_2
In bioreactors like the PhotoBionicCell equipped with appropriate sensors, control technology and automation, the efficiency of algae can be increased to a hundred times that of land plants. 
© Festo SE & Co. KG
PhotoBionicCell_collectors
Sail-shaped surface collectors for optimised light absorption and regulation of the heat environment
© Festo SE & Co. KG
PhotoBionicCell_1
PhotoBionicCell: Algae can be automatically cultivated and their growth controlled with the bioreactor. 
© Festo SE & Co. KG
2022/05/23
|
Global
Q.ANT and Festo agree strategic partnership
Festo and Q.ANT, a wholly owned subsidiary of TRUMPF, are entering into a strategic partnership to cultivate ...
Leer nota de prensa
Festo and Q.ANT, a wholly owned subsidiary of TRUMPF, are entering into a strategic partnership to cultivate biomass on an industrial scale. The two companies aim to achieve this using a combination of automation technology from Festo and quantum technology from Q.ANT. Algae offers significant potential in this context.
© Festo SE & Co. KG
2022/07/06
|
Global
Cultivo automatizado de biomasa
Las algas son pequeñas salvadoras del clima. Incluso durante su fotosíntesis natural en el ...
Leer nota de prensa
Las algas son pequeñas salvadoras del clima. Incluso durante su fotosíntesis natural en el exterior, son extremadamente eficientes y fijan diez veces más dióxido de carbono (CO₂) que las plantas terrestres. En biorreactores con los sensores, la tecnología de control y la automatización adecuados, la eficiencia de las algas puede aumentar hasta cien veces la de las plantas terrestres. Por lo tanto, tienen un ...
Battery Pack Handling
© Festo SE & Co. KG
2022/04/25
|
Global
Desde la fabricación de celdas de batería hasta el montaje del motor eléctrico
El stock de vehículos con accionamiento eléctrico crece anualmente más de un 40 % en ...
Leer nota de prensa
El stock de vehículos con accionamiento eléctrico crece anualmente más de un 40 % en todo el mundo. Al mismo tiempo se transforman los procesos de producción de la cadena cinemática eléctrica. Los métodos de producción semiautomáticos propios de la fabricación clásica de automóviles con motor de combustión, ceden el paso a los procesos completamente ...
Battery Pack Handling
© Festo SE & Co. KG
Battery Pack Handling
Las soluciones de manipulación que combinan componentes eléctricos y neumáticos, reúnen las ventajas de las dos tecnologías y permiten la sujeción y el transporte de las celdas de batería de manera fiable, segura y precisa. Dentro del sistema de...
Español translation unavailable for Festo Pressekonferenz im CC der Hannover Messe.