© Festo SE & Co. KG
Sistema de visualización de datos para el mantenimiento predictivo
Todo a la vista: los sistemas de visualización de datos para el mantenimiento predictivo ofrecen una visión general de los estados de la máquina.
Español translation unavailable for Soluzioni integrate per la gestione dei liquidi.
Español translation unavailable for Erweiterung des Official Partner Netzwerkes.
© Festo SE & Co. KG
Actuadores neumáticos del programa básico
Convencen gracias a su relación calidad-precio: los compactos actuadores neumáticos ADN-S, DSNU y DGST del programa básico de Festo pueden suministrarse rápidamente en grandes cantidades.
© Festo SE & Co. KG
2021/06/30
|
Global
Compactos y versátiles
Para cada función una convincente relación calidad-precio con la alta calidad habitual: este es ...
Leer nota de prensa
Para cada función una convincente relación calidad-precio con la alta calidad habitual: este es el objetivo de los actuadores neumáticos del programa básico de Festo. Ya se trate de cilindros compactos ADN-S, cilindros redondos DSNU o minicarros DGST, estos actuadores realizan las tareas de movimiento requeridas en más del 80 % de todas las aplicaciones y, con su robustez, garantizan la fiabilidad de las ...
© Festo SE & Co. KG
DGST minicarro
Convence gracias a su relación calidad-precio: el minicarro DGST del programa básico de Festo puede suministrarse rápidamente en grandes cantidades.
© Festo SE & Co. KG
DSNU cilindro redondo
Convence gracias a su relación calidad-precio: el cilindro redondo DSNU del programa básico de Festo puede suministrarse rápidamente en grandes cantidades.
© Festo SE & Co. KG
ADN-S cilindro compacto
Convence gracias a su relación calidad-precio: el cilindro compacto ADN-S del programa básico de Festo puede suministrarse rápidamente en grandes cantidades.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/13
|
Global
Better gripping with intelligent picking robots
Production, warehouse, shipping - where goods are produced, stored, sorted or packed, picking also takes place. ...
Leer nota de prensa
Production, warehouse, shipping - where goods are produced, stored, sorted or packed, picking also takes place. This means that several individual goods are removed from storage units such as boxes or cartons and reassembled. With the FLAIROP (Federated Learning for Robot Picking) project Festo and researchers from the Karlsruhe Institute of Technology (KIT), together with partners from Canada, want to make picking robots smarter using distributed AI ...
© Festo SE & Co. KG
FLAIROP
In the research project FLAIROP, the robots are trained with different articles in separate locations. The weights from all stations are collected and optimized using various criteria. Then the improved version is played back to the local stations...