© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Festo and Würth innovation partnership_Image 2
The customized Festo GripperAI solution can grip almost anything you put in front of it - and what the gripper and robot are designed for. The grippers specially developed for this project set new standards in robot technology, while the suction...
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Festo and Würth innovation partnership_Image 1
Festo developed an AI robot solution for Würth that efficiently handles heavy parts and various objects in particular, thus significantly reducing the workload on employees and increasing efficiency in operations.
2023/10/11
|
Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido
New CMMT-ST from Festo offers big savings
Machine builders no longer need to choose between a stepper or servo drive, thanks to the CMMT-ST from Festo. ...
Leer nota de prensa
Machine builders no longer need to choose between a stepper or servo drive, thanks to the CMMT-ST from Festo. This new extra low voltage servo drive is capable of open or closed loop positioning, which effectively bridges the gap between stepper and servo drives. This means the user can tailor the CMMT-ST to suit the needs of the application and reap the benefits of both control formats.
CMMT-ST
Stepper or Servo? The new CMMT-ST from Festo gives the best of both worlds
Gearbox SMS image 4
SMS communiceert via IO-Link en is een ‘van de plank’ product
2023/07/20
|
Bélgica, Países Bajos
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit kwetsbare ...
Leer nota de prensa
Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit kwetsbare product sinds kort volledig automatisch via een vision/AI-systeem van Gearbox. Naast geavanceerde hard- en software bevindt zich in het hart van deze machine ook de Simplified Motion Series van Festo waarmee producten die niet voldoen aan de ingestelde kwaliteitsstaandaarden beheerst naar een parallelbaan worden geduwd. Gearbox koos bewust voor ...
Gearbox SMS image 3
De tijdspanne tussen beoordeling door de AI en de beslissing goed- of afkeur, slechts 0,3 seconde.
Gearbox SMS image 2
Het controleproces start met punnets met druiven die via een transportband in de machine onder de camera door worden gevoerd.
Gearbox SMS image 1
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
© Festo SE & Co. KG
Gerhard Borho
Director de Information Technology and Digitalisation