© Festo SE & Co. KG
SDBT sensor de proximidad
El sensor de proximidad SDBT-MSX con teach-in automático aprende automáticamente la posición del émbolo incluso si se monta de forma aproximada.
© Festo SE & Co. KG
2021/08/05
|
Global
Las pinzas de soldadura servoneumáticas de Festo reducen el tiempo de ...
Desde hace ya muchos años, un fabricante líder en la industria automovilística ...
Leer nota de prensa
Desde hace ya muchos años, un fabricante líder en la industria automovilística confía en la exactitud y eficiencia de las pinzas de soldadura servoneumáticas de Festo: mientras tanto, se han instalado en todo el mundo más de 2500 robots de pinzas de soldadura con esta tecnología en el sector de la fabricación de carrocerías de marca premium. Ahora, el fabricante de automóviles ...
© Festo SE & Co. KG
Sistema de visualización de datos para el mantenimiento predictivo
Todo a la vista: los sistemas de visualización de datos para el mantenimiento predictivo ofrecen una visión general de los estados de la máquina.
© Festo SE & Co. KG
Mantenimiento predictivo de pinzas de soldadura
Reducción del tiempo de inactividad en un 25 %: con las pinzas de soldadura servoneumáticas de Festo – listas para el empleo de inteligencia artificial.
Español translation unavailable for VPPI – The proportional pressure regulator with the really big display.
2020/06/17
|
Irlanda, Reino Unido
Mini factories in containers help reduce face mask shortages
Protective masks have been in short supply in these times of coronavirus. An innovative containerised ...
Leer nota de prensa
Protective masks have been in short supply in these times of coronavirus. An innovative containerised production facility that enables businesses and healthcare organisations to produce their own masks to order could solve the problem. Developed in just six weeks by Mikron with engineering support from Festo, the mini factory uses a scalable system that can produce 50-100 face masks per minute.
Face mask - CMMT-ST pic 3
Compatible with higher-level controllers from Beckhoff, Siemens or Rockwell: the CMMT servo drive from Festo.
Face mask_DFM pic 2
Products from Festo’s core range, like the DFM guided drive shown here, enabled the face mask manufacturing system to be built quickly and reliably.
Face mask production system pic 1
Fits in a 20-foot shipping container: Mikron’s system for producing 50-100 protective masks a minute.