© Festo SE & Co. KG
Ciclo Nereda
La tecnología Nereda se basa en una operación cíclica sencilla de 3 etapas que tiene lugar en uno o varios reactores Nereda.
© Festo SE & Co. KG
Comportamiento de sedimentación de los gránulos Nereda
En el proceso Nereda, la sedimentación de la biomasa aeróbica granular tiene lugar de forma treinta veces más rápida que en sistemas convencionales.
© Festo SE & Co. KG
Planta Nereda
La planta Nereda (en la foto, abajo en el centro: dos depósitos cilíndricos grandes y uno pequeño) requiere un espacio un 75 % menor que la planta convencional (en la foto, arriba en el centro, rodeada de árboles) con la misma capacidad de limpieza.
© Festo SE & Co. KG
CPX automation platform
Integrates the entire electropneumatic control chain: the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
Automatización de plantas modulares
Automatización de plantas modulares: con sistemas de producción altamente flexibles, modulares y automatizados de forma descentralizada, la industria de procesos puede reaccionar a las fluctuaciones de la demanda.
© Festo SE & Co. KG
2020/07/20
|
Global
Una nueva facilidad para la integración en sistemas de control distribuido
Con sistemas de producción altamente flexibles, modulares y automatizados de forma descentralizada, la ...
Leer nota de prensa
Con sistemas de producción altamente flexibles, modulares y automatizados de forma descentralizada, la industria de procesos puede reaccionar a las fluctuaciones de la demanda. Esto es aplicable al tratamiento del agua, a la industria farmacéutica, a la química fina y a la alimentaria, pero también al sector de la generación energética. Para ello son adecuados los controladores descentralizados de Festo. Para ...
© Festo SE & Co. KG
PA-Toolkit
El PA-Toolkit de Festo para la programación de controladores descentralizados permite un sencillo diseño de aplicaciones de acuerdo con el "Module Type Package" (MTP) de Namur y ZVEI.