© Festo SE & Co. KG
MolGen - Pipetear
Volúmenes de pipeteo mínimos: el segundo brazo de robot con el cabezal de pipeteo distribuye los líquidos en una placa microtituladora.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Abrir el vial de muestras
En el primer paso de trabajo, el primer brazo de robot agarra con una pinza eléctrica un vial de muestras por la tapa y lo lleva a una posición para quitar la tapa.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Agarrar el vial de muestras
En el primer paso de trabajo, el primer brazo de robot agarra con una pinza eléctrica un vial de muestras por la tapa y lo lleva a una posición para quitar la tapa.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Alto rendimiento: el sistema PurePrep TTR prepara de forma totalmente automática 320 muestras de pacientes por hora para pruebas PCR. El sistema integra la técnica de automatización específica de laboratorios de Festo.
Español translation unavailable for The New Festo Solution for DeltaV DCS Expands Integration Options and Productivity.
Fast MDx 4
Fully automated tests: a separate Festo handling system uses the EHPS-16 electric gripper to transport and position the microwell plate between the individual processing steps.
Fast MDx 3
The automated pipetting system, consisting of the DHOE pipetting head and the DHAO disposable syringe ejector from Festo, can accurately dispense volumes in the range of 10 µl.
Fast MDx 2
High throughput: two Festo 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests in the Fast MDx.
Fast MDx 1
Richard Lewis, founder and CEO of Fast MDx.