El interruptor de proximidad inteligente de Festo se prepara para el trabajopor sí mismo, lo que supone un ahorro de tiempo considerable
Para Pro-Line Automation Systems de Woodbridge, ON, la adopción del SDBT-MSX de Festo, el primer sensor de proximidad del mundo con memorización automática, eliminó un paso pequeño, pero previamente necesario para lograr la preparación operativa final de sus sistemas de fabricación CNC altamente avanzados y automatizados para fabricación de puertas y ventanas. La función de aprendizaje automático del SDBT-MSX aprende y establece automáticamente el punto de conmutación final correcto cuando la máquina se enciende por primera vez, a diferencia de los sensores de proximidad heredados que necesitan seguimiento y ajuste manual después de la puesta en servicio. Con muchos sensores de proximidad en cada máquina Pro-Line, el ahorro de tiempo al no tener que realizar este ajuste de seguimiento realmente hace una diferencia.
Pro-Line está muy ocupada, al igual que sus clientes en toda América del Norte, que enfrentan una fuerte demanda a medida que el continente intensifica sus esfuerzos para lanzar más construcciones residenciales. Unifamiliares, multifamiliares y de gran altura, todos tienen ventanas fabricadas por clientes de Pro-Line mediantesus máquinas. La empresa ha visto sus ventas casi duplicarse en los últimos cinco años, segúnsu propietario Vinode Ramnauth, y se está embarcando en una expansión en Estados Unidos con el potencial de duplicar las ventas nuevamente en los próximos dos años. La empresa es una de las primeras en adoptar nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia de su personal. Por ese motivo, ya es el mayor usuario de SDBT-MSX en Norteamérica.
Este sensor de proximidad repleto de funciones es un ejemplo de los avances que Festo está realizando en el diseño de componentes de próxima generación, grandes o pequeños. Además de incorporar mejoras de rendimiento, hace hincapié en la simplificación de la instalación, la puesta en servicio y la configuración.
Los sensores de proximidad están colocados en accionadores neumáticos para indicar al PLC o al controlador que se ha alcanzado la extensión completa del pistón. Siempre son de los componentes funcionales menos costosos en una lista de materiales.
El SDBT-MSX es el sensor de proximidad magnéticomás avanzado de su clase. Es aproximadamente del tamaño del dedo meñique de un bebé. Probablemente no lo notará en una máquina a menos que lo busque específicamente.
En primer lugar, lo que lo hace especial es su función de memorización automática. Al configurar un sensor de proximidad heredado, un técnico generalmente ubica el accionador en la máquina antes de la puesta en servicio, fija el sensor en la ranura en T o soporte del accionador en la posición final aproximada del pistón extendido. Dado que la puesta en servicio de ese sensor heredado requiere una fuente de alimentación, se realiza usualmente cuando la máquina se enciende por primera vez, lo que generalmente no sucede con una carga completa de aire comprimido. Cuando la máquina finalmente se enciende bajo carga completa, cada uno de estos sensores debe ajustarse con precisión. Ese ajuste generalmente toma solo un par de minutos por sensor, pero multiplicado por la cantidad de sensores en una máquina, a menudo varias docenas y a veces en lugares de difícil acceso, esos minutos adicionales se convierten en horas laborales gastadas. (Ocasionalmente, estos ajustes posteriores a la puesta en servicio deben realizarseya conel usuario final, gastando mucho más tiempo, además de gastos de viaje).
Por el contrario, la configuración inicial del SDBT-MSX no requiere fuente de alimentación. El sensor se puede fijar al accionador en un banco de trabajo, antes de la instalación. Una vez que el accionador está en su lugar, el cable SDBT-MSX se conecta al controlador. Cuando la máquina se enciende para la puesta en servicio y completa apenascuatro ciclos, la capacidad de memorizaciónautomática del SDBT-MSX fijaautomáticamente el punto de conmutación final correcto sin afectar la aplicación.
"Para nosotros, no tener que volver, después de la puesta en marcha y encender la máquina,a ajustar individualmente la posición de cada sensor representa un enorme ahorro de tiempo y ayuda a agilizar nuestra producción", dijoel Ingeniero de Controles Andrew Nauth.
Además, la tolerancia del final de carrera del SDBT-MSX se puede ajustar fácilmente en el dispositivo dentro de un rango de 2 a 15 mm para adaptarse a diferentes condiciones de funcionamiento. Por lo general, un sensor de cilindro estándar puede tener un rango de detección de 2 mm, lo cual es excelente cuando el pistón impacta contra un tope duro de metal al detenerse de golpe.
Sin embargo, con vinilo o polímeros que ceden un poco, una parada suave puede suponer dificultades para un sensor antiguo. Muchos de los sistemas CNC de Pro-Line cortan vinilo y la señalización de la carrera final del pistón a menudo requiere un rango de detección superior a dos milímetros. En algunas máquinas, Pro-Line ha tenido que usar dos sensores antiguos de proximidad en el mismo accionador para lograr un rango de detección más amplio, un costo adicional en componentes, lógica PLC y tiempo de personal. "Por lo tanto, poder utilizar un solo sensor, el SDBT-MSX, y ajustar la tolerancia para obtener el mismo resultado es una ventaja definitiva", dijo el Ing. Nauth.
Usando su botón de memorización capacitiva, el SDBT-MSX se puede programar para operación de salida de conmutación PNP (carga negativa) o NPN (carga positiva), NO (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado), por lo que los fabricantes de máquinas pueden comprar solo una varianteenmayoreo para todas las situaciones. Para Pro-Line, eso representa otra potencial rentabilidad, ya que ha comenzado a diseñar nuevos modelos con E/S remotas. "Actualmente estamos comprando (sensores) NPN (predefinidos), pero cuando comencemos a usar E/S remotas, en esas máquinas usaremos PNP", dice el Ing. Nauth. "Por lo tanto, para nosotros es una ventaja poder tener el mismo sensor en existencia para todas las máquinas y no necesitar múltiples tipos predefinidos".
SDBT-MSX es una tecnología set-it-and-forget-it, es decir que se configura una sola vez. Como dispositivo de estado sólido, está clasificado para cientos de millones de ciclos y probablemente durará más que cualquier accionador en el que esté montado. Es ideal para construcciones nuevas y para sustituir directamentesensores heredados en máquinas existentes.
Festo at a glance
Festo, the world’s leading supplier of automation technology and technical education, is deploying its products and services to meet the challenges of digitization and smart production. Founded in 1925, the family-owned company based in Esslingen, Germany supports a wide range of needs for advanced solutions in factory and process automation. Festo Canada, celebrating is 50th anniversary this year, has been continuously elevating the state of manufacturing in this country with innovative products, optimized motion control solutions and unrivalled support. Globally, some 300,000 customers put their trust in the company’s pneumatic and electric drive products and technology. In addition, Festo Didactic provides state-of-the-art training equipment and educational programs for industrial companies and educational institutions – about 56,000 customers worldwide. The Festo Group registered sales of €3.45 billion in 2024 financial year and is represented worldwide at 250 locations with about 20,600 employees. More than 8% of its annual turnover is invested in research and development.