Precisas y robustas
En algunos sectores con condiciones de trabajo duras, como las virutas de madera en la fabricación de muebles o también en la automatización agrícola, una válvula manual o mecánica debe poder soportar grandes esfuerzos. Las válvulas de accionamiento manual y mecánico VHEF y VMEF también funcionan de forma fiable en estas situaciones. Las válvulas garantizan procesos de alta precisión, a la vez que ofrecen una atractiva relación calidad-precio.
Ya sea una pieza, un componente del sistema o una persona la que activa el mecanismo: no hay nada más directo para controlar un proceso que las válvulas manuales o mecánicas. Con las válvulas de accionamiento manual y mecánico no se requiere una transformación de energía, así como tampoco tiempos de reacción adicionales ni cables o tuberías largas. La leva accionada actúa sobre la válvula y activa el proceso subsiguiente.
Ambas válvulas forman parte del programa básico de Festo y están siempre disponibles en todo el mundo, sin importar en qué lugar del planeta esté instalada la máquina o el sistema.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.