De grandes avancées dans le futur numérique
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent également un potentiel d'économies à toutes les phases du cycle de vie d'une usine dans l'automatisation des processus. Un composant de terrain numérique, le Festo Motion Terminal VTEM, est déjà disponible. Les dashboards Festo permettent également de visualiser l'état de l'usine et même l'intelligence artificielle n'est plus loin de devenir une réalité dans l'automatisation des processus.
Tout comme le smartphone offre différentes fonctions sur une plateforme matérielle standardisée utilisant des applications, Festo a implémenté le concept de séparation du matériel et du logiciel dans le Motion Terminal VTEM. Les applications dites Motion Apps permettent ainsi de réaliser 50 fonctions pneumatiques différentes dans le VTEM.
Cela élimine la contradiction entre normalisation et flexibilité. Le VTEM combine système mécanique, électronique et logiciel. Un terminal de distributeurs avec technologie piézo est utilisé comme base et est équipé de capteurs supplémentaires. Les applications telles que la détection de la position de fin de course pour les vannes de process marche/arrêt éliminent le besoin de composants supplémentaires tels que les boîtiers de fin de course traditionnels. D'autres exemples sont les applications «ECO drive» et « Diagnostic de fuites ».
L'App qui réduit la consommation d'air comprimé jusqu'à 50%
Presque tous les ingénieurs concepteurs incluent une réserve de sécurité généreuse lors du dimensionnement des actionneurs pneumatiques d'une usine. En conséquence, la plupart des actionneurs ont plus de couple et de force que nécessaire pour la course de travail réelle. Ceci est particulièrement visible dans la consommation d'air comprimé des installations en fonctionnement continu. La Motion App «ECO drive» est capable de réduire la consommation accrue d'air comprimé causée par le facteur de sécurité et la taille de l'actionneur et de réduire la pression dans l'actionneur au minimum requis pour l'application. L'expérience a montré que des économies d'énergie allant jusqu'à 50% sont possibles.
L'App de diagnostic des fuites
La Motion App « Diagnostic des fuites » permet de détecter les fuites sans interrompre la production. Cela économise du temps et de l'argent. Les fuites dans le système d'air comprimé peuvent être détectées et localisées sur des actionneurs spécifiques lors de cycles de diagnostic séparés. Des valeurs seuils prédéfinies permettent ainsi une maintenance précise et préventive. Un dépannage laborieux dans les réseaux d'air comprimé étendus n'est plus nécessaire. Le personnel de maintenance peut commencer à travailler sur l'élimination des fuites immédiatement.
Les dashboards fournissent un aperçu
Détecter les irrégularités à un stade précoce et prendre les mesures nécessaires avant une défaillance du système peut désormais être effectué avec les dashboards et la passerelle CPX-IOT Festo. Les tableaux de bord préconfigurés clé en main Festo ne nécessitent aucune programmation supplémentaire ni installation de logiciel. Les données améliorent la transparence de fonctionnement pour les responsables de production et les opérateurs.
Le traitement ultérieur et l'analyse à long terme des données ont lieu dans le cloud. Les dashboards Festo permettent de visualiser les informations recueillies. Grâce à la visualisation et au traitement des données, Festo assiste les constructeurs d'installations et les utilisateurs finaux en plusieurs étapes. Le résultat est une productivité accrue grâce à une meilleure utilisation, une réduction des coûts grâce à une plus grande efficacité énergétique et des temps d'arrêt réduits grâce à des diagnostics complets, une surveillance de l'état et une maintenance améliorée. Les exploitants d'usine peuvent comparer les systèmes de contrôle de processus sur plusieurs sites et identifier le potentiel d'économie d'énergie. Les données peuvent être consultées à tout moment.
Contrôle des actionneurs pneumatiques - bientôt avec IA…
Avoir la fonction positionneur dans une unité de commande décentralisée, c'est-à-dire pas directement sur ou dans l'actionneur, ouvre de nouveaux horizons jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cela commence par l'automatisation décentralisée des installations modulaires. Lors de l'utilisation de l'approche "Module Type Package"(MTP) du ZVEI/NAMUR, un module dans les systèmes de contrôle de niveau supérieur peut être facilement visualisé et la communication peut être établie à peu de frais supplémentaires.
La prochaine étape est la mise en œuvre décentralisée d'algorithmes d'apprentissage automatique - à la périphérie, c'est-à-dire à l'étape de production spécifique à surveiller. La surveillance décentralisée des caractéristiques de l'actionneur, telles que la pression dans les chambres de l'actionneur, les vitesses de déplacement et leur corrélation dans le temps, permet non seulement d'analyser les paramètres de l'actionneur lui-même, mais aussi de détecter des anomalies dans le processus technique. C'est la base des concepts de maintenance prédictive et des analyses de données visant à optimiser le processus de production. L'intelligence artificielle du contrôleur de module détecte toute anomalie sans nécessiter de programmation supplémentaire.
Les algorithmes sont élaborés à partir d'une base de données représentant la production normale, leur permettant de détecter indépendamment les écarts dans le processus de production ou dans les performances des actionneurs. Cela permet aux exploitants d'usine de détecter les problèmes à temps et d'éviter les arrêts imprévus de l'usine causés par des dysfonctionnements.
About Festo
Festo is a leading international supplier of automation technology with a turnover in 2024 of around €3.45 billion. Festo employs over 20,000 people worldwide and is a proven innovator and problem solver in pneumatic and electrical automation, where it is the performance leader. Festo offers around 36,000 pneumatic and electric products in hundreds of thousands of variants for factory and process automation technology, many of which can be tailored to specific customer needs. Sustainability, reducing its CO2 footprint, digital learning, innovation, performance and speed are the key drivers for the company's future. Festo GB operates as a carbon neutral organisation and uses the PAS 2060 standard externally audited by NQA to validate this claim to customers, employees and other stakeholders.
Festo Industrial Automation's innovative strength is demonstrated through the launch of around 100 new products every year. The company invests over 8.5% of its turnover in R&D, resulting in over 2,600 patents held worldwide. For more information about the company's products and UK / Irish services, please visit: www.festo.com/gb and www.festo.com/ie
Festo and Industry 4.0 - Festo has engaged with the Industry 4.0 initiative from its inception: as a user, manufacturer and trainer. As a member of the steering group, the company has taken an active role in defining the core standards such as the RAMI model and the Administration Shell. Festo Didactic has installed Industry 4.0 Cyber-Physical Factory training hardware systems in many leading universities and training centres. It also provides Industry 4.0 training courses for change managers and practical workshops for employees. Industry 4.0 technologies such as OPC-UA communications are embedded in the latest generation products. For more information, go to www.festo.com/digitalisation
Festo Didactic training delivers training for industry – by industry. Combining Festo's industrial heritage with its future-focused manufacturing and engineering expertise to deliver courses for greater productivity and competitiveness. Offering a wide range of open courses, structured development programmes and tailor-made, customer-specific projects on technology and Industry 4.0 and the industry-leading online training suite, Festo LX. Festo also provides state-of-the-art training equipment solutions for industrial companies and educational institutions around the world. Festo Didactic has around 56,000 education customers worldwide. More information on Festo training and consulting services can be found at: www.festo.com/didactic
Festo Bionic Learning Network encapsulates the innovative nature of Festo, raising awareness and attracting talent to the company. Exploring the links between nature and technology opens new areas of innovation and demonstrates complex ideas in a stimulating and enjoyable way. Festo works with an alliance of internal R&D, external educational establishments and specialist companies to advance bionic solutions for automation applications of the future. The objective is to benefit from bionics as a source of inspiration and to realise these in industrial automation. For more information about Festo's Bionic Learning Network, please visit: www.festo.com/bionics